Hi,
我正嘗試在IMX8MQ EVK板子上使用2 lanes的edp panel
但原本的IMX8MQ EVK的BSP都是支援4 lanes
想請問在reference manual的13.4.10.1 HDMI TX register有什麼是需要做更改的嗎?
像是LANES_CONFIG之類的,或是PHY_DATA_SEL需要設定tx_data=DP嗎?
目前正在使用imx-6.1.36版本
謝謝
解決済! 解決策の投稿を見る。
没有固定接法。
按照你的线序:
DP D3->HDMI D1
DP D2->HDMI D0
DP D1->HDMI D3
DP D0->HDMI D2
Lane mapping->1032->01001110->4e
元の投稿で解決策を見る
@yumy
默认EVK的硬件接口上是不支持DP直连的,需要单独的转接板,所以你是怎么连接的?
如果在你的硬件连接上HDMI_TX0-->DP0 和HDMI_TX1-->DP1,可以试试lane-mapping=<0xe4>。
如果不是这么连接的,请分享一下你的信号连接图,需要重新计算lane-mapping。
目前我們的接法是這樣的:
HDMI D2 -> DP D0
HDMI D3 -> DP D1
HDMI D0 -> DP D2
HDMI D1 -> DP D3
想請問HDMI接DP有固定接法嗎? 因為看到其他篇文章建議這樣接
HDMI D1 -> DP D1
HDMI CK -> DP D3
請問我們這樣接會不會出錯呢?
不會的話,lane mapping要怎麼改呢?計算方法是甚麼?