IMX8MP的USBn_VBUS实际功能和如何使用问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

IMX8MP的USBn_VBUS实际功能和如何使用问题

Jump to solution
590 Views
昙天
Contributor I

如题,我现在接手的设计是USB1_VBUS通过5V分压3.3使能,USB1引出3.0的Type-c接口使用;
USB2_VBUS直接悬空,USB2连接3.0HUB使用;
我发现USB2_VBUS悬空也可以正常通过HUB连接U盘使用,此信号貌似不是必须上拉的;
我的疑问:1.此信号的实际作用是什么?与HOST/DEVICE有关么?
                  2.如果我将USB1改为直连HUB不使用其OTG功能是否也可以将USB1_VBUS悬空?

Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Solution
494 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport
 

1)这个pin是就是3.3V的电源轨的检测PIN。USBx_VBUS 是 USB 的输入信号,用于检测外部 5V VBUS 是否存在,控制 USB PHY 的启动与 Host/Device 选择。

Device/otg模式下必须接,经过30K接到5V,或者是经过1k接到3.3V上。若没有 VBUS 输入,控制器无法进入 Device 模式。

Host下可以不接,你可以看到我们的参考设计中

 

 
 

image - 2026-03-12T172729.422.png

2)可以的,但是不建议USB1做HUB, usb1要用来做下载,设计时候保持功能,debug板子的时候比较方便,参考我们的参考设计哈

View solution in original post

0 Kudos
Reply
2 Replies
495 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport
 

1)这个pin是就是3.3V的电源轨的检测PIN。USBx_VBUS 是 USB 的输入信号,用于检测外部 5V VBUS 是否存在,控制 USB PHY 的启动与 Host/Device 选择。

Device/otg模式下必须接,经过30K接到5V,或者是经过1k接到3.3V上。若没有 VBUS 输入,控制器无法进入 Device 模式。

Host下可以不接,你可以看到我们的参考设计中

 

 
 

image - 2026-03-12T172729.422.png

2)可以的,但是不建议USB1做HUB, usb1要用来做下载,设计时候保持功能,debug板子的时候比较方便,参考我们的参考设计哈

0 Kudos
Reply
416 Views
昙天
Contributor I
好的,非常感谢
0 Kudos
Reply