IMX6UL - do_fastboot_usb() USB init failed: -19

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

IMX6UL - do_fastboot_usb() USB init failed: -19

3,071件の閲覧回数
terry6
Contributor I

My schematic:

 

Device tree:

&usbotg1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usb_otg1_id>;
	dr_mode = "peripheral";
	srp-disable;
	hnp-disable;
	adp-disable;
	over-current-active-low;
	vbus-supply = <&reg_usb_otg1_vbus>;
	status = "okay";
};

&usbotg2 {
	dr_mode = "host";
	disable-over-current;
	status = "okay";
};

&iomuxc {
	pinctrl-names = "default";

	pinctrl_csi1: csi1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_CSI_MCLK__CSI_MCLK		0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_PIXCLK__CSI_PIXCLK	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_VSYNC__CSI_VSYNC		0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_HSYNC__CSI_HSYNC		0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA00__CSI_DATA02	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA01__CSI_DATA03	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA02__CSI_DATA04	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA03__CSI_DATA05	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA04__CSI_DATA06	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA05__CSI_DATA07	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA06__CSI_DATA08	0x1b088
			MX6UL_PAD_CSI_DATA07__CSI_DATA09	0x1b088
		>;
	};

	pinctrl_enet1: enet1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_ENET1_RX_EN__ENET1_RX_EN	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_RX_ER__ENET1_RX_ER	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_RX_DATA0__ENET1_RDATA00	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_RX_DATA1__ENET1_RDATA01	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_TX_EN__ENET1_TX_EN	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_TX_DATA0__ENET1_TDATA00	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_TX_DATA1__ENET1_TDATA01	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK1	0x4001b031
		>;
	};

	pinctrl_enet2: enet2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO07__ENET2_MDC		0x1b0b0
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO06__ENET2_MDIO	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_RX_EN__ENET2_RX_EN	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_RX_ER__ENET2_RX_ER	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_RX_DATA0__ENET2_RDATA00	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_RX_DATA1__ENET2_RDATA01	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_TX_EN__ENET2_TX_EN	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_TX_DATA0__ENET2_TDATA00	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_TX_DATA1__ENET2_TDATA01	0x1b0b0
			MX6UL_PAD_ENET2_TX_CLK__ENET2_REF_CLK2	0x4001b031
		>;
	};

	pinctrl_flexcan1: flexcan1grp{
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART3_RTS_B__FLEXCAN1_RX	0x1b020
			MX6UL_PAD_UART3_CTS_B__FLEXCAN1_TX	0x1b020
		>;
	};

	pinctrl_flexcan2: flexcan2grp{
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__FLEXCAN2_RX	0x1b020
			MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__FLEXCAN2_TX	0x1b020
		>;
	};

	pinctrl_i2c1: i2c1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
			MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
		>;
	};

	pinctrl_i2c1_gpio: i2c1grp_gpio {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__GPIO1_IO28 0x1b8b0
			MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__GPIO1_IO29 0x1b8b0
		>;
	};

	pinctrl_i2c2: i2c2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__I2C2_SCL 0x4001b8b0
			MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__I2C2_SDA 0x4001b8b0
		>;
	};

	pinctrl_lcdif_dat: lcdifdatgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_LCD_DATA00__LCDIF_DATA00  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA01__LCDIF_DATA01  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA02__LCDIF_DATA02  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA03__LCDIF_DATA03  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA04__LCDIF_DATA04  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA05__LCDIF_DATA05  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA06__LCDIF_DATA06  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA07__LCDIF_DATA07  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA09__LCDIF_DATA09  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA10__LCDIF_DATA10  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA11__LCDIF_DATA11  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA12__LCDIF_DATA12  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA13__LCDIF_DATA13  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA14__LCDIF_DATA14  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA15__LCDIF_DATA15  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA18__LCDIF_DATA18  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA19__LCDIF_DATA19  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA20__LCDIF_DATA20  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA21__LCDIF_DATA21  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA22__LCDIF_DATA22  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_DATA23__LCDIF_DATA23  0x79
		>;
	};

	pinctrl_lcdif_ctrl: lcdifctrlgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_LCD_CLK__LCDIF_CLK	    0x79
			MX6UL_PAD_LCD_ENABLE__LCDIF_ENABLE  0x79
			MX6UL_PAD_LCD_HSYNC__LCDIF_HSYNC    0x79
			MX6UL_PAD_LCD_VSYNC__LCDIF_VSYNC    0x79
			/* used for lcd reset */
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER9__GPIO5_IO09  0x79
		>;
	};

	pinctrl_sai2: sai2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_JTAG_TDI__SAI2_TX_BCLK	0x17088
			MX6UL_PAD_JTAG_TDO__SAI2_TX_SYNC	0x17088
			MX6UL_PAD_JTAG_TRST_B__SAI2_TX_DATA	0x11088
			MX6UL_PAD_JTAG_TCK__SAI2_RX_DATA	0x11088
			MX6UL_PAD_JTAG_TMS__SAI2_MCLK		0x17088
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER4__GPIO5_IO04	0x17059
		>;
	};

	pinctrl_pwm1: pwm1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO08__PWM1_OUT   0x110b0
		>;
	};

	pinctrl_sim2: sim2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_CSI_DATA03__SIM2_PORT1_PD		0xb808
			MX6UL_PAD_CSI_DATA04__SIM2_PORT1_CLK		0x31
			MX6UL_PAD_CSI_DATA05__SIM2_PORT1_RST_B		0xb808
			MX6UL_PAD_CSI_DATA06__SIM2_PORT1_SVEN		0xb808
			MX6UL_PAD_CSI_DATA07__SIM2_PORT1_TRXD		0xb809
			MX6UL_PAD_CSI_DATA02__GPIO4_IO23		0x3008
		>;
	};

	pinctrl_spi4: spi4grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_BOOT_MODE0__GPIO5_IO10	0x70a1
			MX6UL_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11	0x70a1
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07	0x70a1
			MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08	0x80000000
		>;
	};

	pinctrl_tsc: tscgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01		0xb0
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02		0xb0
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03		0xb0
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04		0xb0
		>;
	};

	pinctrl_uart1: uart1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_DCE_TX 0x1b0b1
			MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX 0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_uart2: uart2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DCE_TX	0x1b0b1
			MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DCE_RX	0x1b0b1
		>;
	};
	
	pinctrl_uart3: uart3grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX	0x1b0b1
			MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DTE_RX	0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_uart4: uart4grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__UART4_DCE_TX 0x1b0b1
			MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__UART4_DTE_RX 0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_uart5: uart5grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__UART5_DCE_TX	0x1b0b1
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__UART5_DCE_RX	0x1b0b1
		>;
	};
	
	pinctrl_uart6: uart6grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_CSI_MCLK__UART6_DCE_TX	0x1b0b1
			MX6UL_PAD_CSI_PIXCLK__UART6_DCE_RX	0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_uart7: uart7grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_LCD_DATA16__UART7_DCE_TX	0x1b0b1
			MX6UL_PAD_LCD_DATA17__UART7_DCE_RX	0x1b0b1
		>;
	};

	pinctrl_usb_otg1_id: usbotg1idgrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO00__ANATOP_OTG1_ID	0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usb_otg1: usbotg1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04        0x10b0
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1: usdhc1grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK		0x10071
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 	0x17059
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 	0x17059
			MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19       0x17059 /* SD1 CD */
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT    0x17059 /* SD1 VSELECT */
			MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */
		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_100mhz: usdhc1grp100mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK     0x100b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170b9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170b9

		>;
	};

	pinctrl_usdhc1_200mhz: usdhc1grp200mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_SD1_CMD__USDHC1_CMD     0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_CLK__USDHC1_CLK     0x100f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA0__USDHC1_DATA0 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA1__USDHC1_DATA1 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA2__USDHC1_DATA2 0x170f9
			MX6UL_PAD_SD1_DATA3__USDHC1_DATA3 0x170f9
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2: usdhc2grp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK     0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD     0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2_8bit: usdhc2grp_8bit {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK     0x10069
			MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD     0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x17059
			MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x17059
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz: usdhc2grp_8bit_100mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK     0x100b9
			MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD     0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x170b9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x170b9
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz: usdhc2grp_8bit_200mhz {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK     0x100f9
			MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD     0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x170f9
			MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x170f9
		>;
	};

	pinctrl_wdog: wdoggrp {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_LCD_RESET__WDOG1_WDOG_ANY    0x30b0
		>;
	};

	pinctrl_gpmi_nand_1: gpmi-nand-1 {
		fsl,pins = <
			MX6UL_PAD_NAND_CLE__RAWNAND_CLE         0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_ALE__RAWNAND_ALE         0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_WP_B__RAWNAND_WP_B       0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_READY_B__RAWNAND_READY_B 0xb000
			MX6UL_PAD_NAND_CE0_B__RAWNAND_CE0_B     0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_CE1_B__RAWNAND_CE1_B     0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_RE_B__RAWNAND_RE_B       0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_WE_B__RAWNAND_WE_B       0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA00__RAWNAND_DATA00   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA01__RAWNAND_DATA01   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA02__RAWNAND_DATA02   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA03__RAWNAND_DATA03   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA04__RAWNAND_DATA04   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA05__RAWNAND_DATA05   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA06__RAWNAND_DATA06   0xb0b1
			MX6UL_PAD_NAND_DATA07__RAWNAND_DATA07   0xb0b1
		>;
	};
};

When I use UUU to download it, I get this error.

DRAM:  256 MiB
Core:  66 devices, 18 uclasses, devicetree: separate
NAND:  256 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Loading Environment from NAND... NAND read from offset 3c00000 failed -74
*** Warning - readenv() failed, using default environment

[*]-Video Link 0 (480 x 272)
        [0] lcdif@21c8000, video
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
SEC0:  RNG instantiated
Net:
Error: ethernet@20b4000 address not set.

Error: ethernet@20b4000 address not set.

Error: ethernet@20b4000 address not set.

Error: ethernet@20b4000 address not set.
Could not get PHY for FEC0: addr 2

Error: ethernet@20b4000 address not set.

Error: ethernet@20b4000 address not set.
Could not get PHY for FEC0: addr 2
net/eth-uclass.c:467-      eth_initialize() No ethernet found.

Fastboot: Normal
Boot from USB for mfgtools
*** Warning - Use default environment for                                mfgtools
, using default environment

Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; then if test ${tee} = yes; then bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; else bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; fi; else echo "Run fastboot ..."; fastboot 0; fi;
Hit any key to stop autoboot:  0

## Checking Image at 86800000 ...
Unknown image format!
Run fastboot ...
reg(USBPHY_CTRL) = 0x020c90308
reg(USBPHY_CTRL) = 0x020c90308
drivers/usb/gadget/udc/udc-uclass.c:30-usb_gadget_initialize() No USB device found
cmd/fastboot.c:70-     do_fastboot_usb() USB init failed: -19
=>

I'm sure ehci-mx6.c is compiled, but I added a printf to the function ehci_usb_probe and found that it doesn't execute(not printf). I found out from imx6ul.dtsi that it is referencing fsl,imx27-usb (because fsl,imx6ul-usb does not exist), I am using U-Boot 2022.04 (1c881f4da83cc05bee50f352fa183263d7e2622b), from before the failure to print USBPHY_ CTRL is 0x020c9038, I don't know how to continue debugging, any other ideas?

0 件の賞賛
返信
4 返答(返信)

3,058件の閲覧回数
Bio_TICFSL
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello,

In fastboot the USB is not count, check you dtb.

 

Regards

0 件の賞賛
返信

2,982件の閲覧回数
terry6
Contributor I
What do you mean it doesn't count, but I just can't get into Fastboot.
0 件の賞賛
返信

2,982件の閲覧回数
terry6
Contributor I

Still no solution, does anyone know?

0 件の賞賛
返信

3,050件の閲覧回数
terry6
Contributor I

Thanks for the quick reply, but I don't know how to modify it, my hardware is basically similar to IMX6ULEVK, ID and VBUS pins are designed exactly the same, in fact I can boot directly with IMX6ULEVK dts, the same USB shows this error after downloading U-Boot via UUU.

Several attempts to modify dts, ID pin is also low when measured with multimeter.

BSP: imx - 5.15.32 -2.0.0

0 件の賞賛
返信