HELP for SD boot

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

HELP for SD boot

4,137 次查看
王显松
Contributor I

hello! I'm using imx6 SD boot .ADN WHEN I SETENV IN UBOOT,IT STOPED.MX6Q SABRESD U-Boot

> saveenv

Saving Environment to MMC...

Writing to MMC(0)...

  I don't why it happend ,I need your help.

thanks

0 项奖励
回复
8 回复数

3,703 次查看
9crkzhou
Contributor III

会不会是卡上的开关拨到写保护了?

3,703 次查看
王显松
Contributor I

我也不清楚.板子是别个公司做的,我也才拿到.不过写保护的话,是在u-boot界面连flinfo命令也不能用,什么都看不到呀

0 项奖励
回复

3,703 次查看
lily_zhang
NXP Employee
NXP Employee

你是用Freescale 的参考板吗?从你U-Boot的信息看,"SABRESD U-Boot"显示这是SabreSD板.

Freescale SabreSD的软件信息可以从以下网页下载:http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW

你可以将U-boot 完整的log附上,这个可能帮助分析

0 项奖励
回复

3,703 次查看
王显松
Contributor I

是freescale板子.我的u-boot用的是Demo Image包里面的u-boot-mx6q-sabresd.bin

0 项奖励
回复

3,703 次查看
lily_zhang
NXP Employee
NXP Employee

你可以参考i.MX_6Dual6Quad_Sabre-SD_Linux_User_Guide.pdf文档.

你可以执行以下命令获取mmc帮助信息.

MX6Q SABRESD U-Boot > help mmc

mmc - MMC sub system

Usage:

mmc read addr blk# cnt

mmc write addr blk# cnt

mmc erase blk# cnt

mmc rescan

mmc part - lists available partition on current mmc device

mmc dev - show or set current mmc device

mmc bootpart - show or set boot partition

mmc list - lists available device

当你写相关信息到指定卡的时候,你可以用”mmc dev ” 显示或指定当前的卡.

同时需确定SD卡是写保护关掉的

3,703 次查看
王显松
Contributor I

可以私聊吗?我QQ:1485728127,或者新浪邮箱:wxs3314480@sina.cn.有些问题需要向您请教

0 项奖励
回复

3,703 次查看
王显松
Contributor I

不是很清楚.板子是公司才给我研究的.资料都得自己找.有没有办法取消写保护呢?对于写保护这方面我也想过,但是在u-boot里面flinfo指令什么都不输出...

0 项奖励
回复

3,703 次查看
9crkzhou
Contributor III

写保护是硬件实现的,卡上有个Lock,看到没?

0 项奖励
回复