Firmware for imx 6. Need help

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Firmware for imx 6. Need help

2,618 Views
yualko
Contributor II

There is a radio tape recorder from Haval f7x.
I need:
1) Understand how to get access to the processor. It is jtag, uart or usb
2) There is a connector on the board, but no inscriptions. How to understand where is which entrance?
3) What needs to be done to enter the programming mode? Do I need to ground the leads or on the contrary, apply power?

 

 

0 Kudos
Reply
2 Replies

2,569 Views
yualko
Contributor II

Добрый день.

Судя по нику, у меня получится задать вопрос на родном языке, иначе очень сложно сформулировать мысль.

У меня есть магнитола от автомобиля, на которую хочу собрать андройд вместо урезанной QNX системы, которая работает в частности на удаче.

Данный процессор прошивается через JTAG и через USB OTG, верно?

На плате выведен только TTL UART, через который судя по всему прошивку выполнить невозможно. Верно?

JTAG если найти правильные точки подключения сразу подключиться должен? Если стоит защита, то необходимо подтянуть Boot0 на землю или +3.3v чтобы прошиться. Верно?

К сожалению плата многослойная и отследить дорожки просто так невозможно, схемы на нее найти тоже никак не выйдет. 

Спасибо за внимание

0 Kudos
Reply

2,606 Views
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Yuri

 

for that processor one can look at product page

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-proces...

 

Best regards
igor

0 Kudos
Reply