向各位请教几个问题
1.SL3S4011_4021的IIC地址是多少?是A2吗?有没有相关的IIC驱动c语言程序提供给我们作为参考。
2.Configuration Word中的SCL INT enable参数只能通过读写器由射频配置吗?通过IIC通信不能设置?
3.SL3S4011的SCL INT enable中断开启之后,影响不影响正常的IIC通讯?正常通过iic和MCU通讯时候需要把SCL INT enable关闭吗?
4.有没有SL3S4011的开发板或者评估版可以提供给我们使用,我们有偿购买。