ユニバーシティ・プログラムのナレッジベース

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

University Programs Knowledge Base

ラベル

ディスカッション

ソート順:
TFC2015 UCDavis Team Chucksgon Final Report Thanks for sharing Lance Halsted​
記事全体を表示
Many companies run the risk of animals such as rats and variety of insects invading plants or warehouses, where the products are liable to be contaminated, mainly food industry companies. For the above, we come up with the development of the “pest control using Freescale” which consists of implementing an electronic device that emits ultrasonic frequencies ranging from 30KHz to 65KHz generated by the FRDM KL25Z board transmitted by a buzzer and through an interface may change the operation time of our prototype. Therefore purpose of this project is to solve the pest problem in a "green way" to avoid damaging the environment. Original Attachment has been moved to: Pest_control_using_Freescale.rar
記事全体を表示
Nosotros creemos que es más importante el “porque lo hacemos” a el “que hacemos” por eso nos enfocamos a un proyecto centrado a pacientes con parálisis cerebral. Tratamos de establecer un medio más cómodo y fácil de usar. Planeamos lograr nuestro objetivo con “Sen-Silla” una silla móvil manipulada por sensores y con esto lograr desplazarse de una manera más accesible a sus capacidades.         Sensilla - YouTube
記事全体を表示
El presente proyecto busca solucionar de una manera práctica y divertida actividades de terapia que pueden ser parte de la vida de cada persona con necesidades especiales, especialmente infantes. Por medio de este proyecto se pretende desarrollar la memoria y el orden lógico. Utilizando un sensor óptico para la lectura de pequeños Cubos de colores, el carro donde será transportado el sensor óptico emitirá una nota musical, misma que dependerá del color del cubo. El equipo de trabajo está conformado por cuatro   estudiantes del Tecnologíco de M
記事全体を表示
La descripción de este proyecto consta principalmente de tres elementos que destacan el primero y el cual es tomado como planta principal es un reloj despertador el cual esta conformado por un freedom, un LCD de 16x2 caract. y por una pequeña bocina, este será controlado para su funcionamiento con el módulo touch del micro-controlador; como segundo apartado se tiene una tira de LEDS que se empotra a la cabecera de la cama la cual contendrá un dimmer para controlar la cantidad de luz, teniendo como máxima intensidad la hora fijada en la alarma (como apoyo además de la bocina para lograr despertar) y por último un interruptor de apagado que se pretende colocar al otro lado de la habitación donde se desee incorporar el despertador, el cual tendrá forma de canasta de baloncesto, para que solamente al anotar una canasta sea la única forma de apagar la alarma y este proceso sea interactivo. Original Attachment has been moved to: fcup.zip
記事全体を表示
Este es un teclado que tiene como propósito ayudar a las personas con problemas motrices, específicamente en las manos. Existen programas de diseño como photoshop o autocad en los cuales se puede ahorrar tiempo usando los macros con el teclado en lugar de usar el mouse para todo. KES tiene el propósito de ayudar a hacer más rápido el uso de estos programas y también ayudar a las personas con problemas motrices ya que con solo pulsar un botón será lo mismo que utilizar una combinación de los mismos. KES tiene la misión de agilizar el uso de macros en programas que conviene, aparte de el apoyo ofrecido a las personas con dificultades motrices. Enlace al video KES - YouTube
記事全体を表示
El proyecto se trata de un tiro al blanco que funciona con una pistola que emite luz infrarroja, la cual es captada por los sensores infrarrojos localizados en el centro de los blancos. De atinarle al blanco, este se esconderá y aparecerá uno nuevo.
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Kate Fischl
記事全体を表示
Este proyecto fue realizado por estudiantes de Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y está diseñado para pacientes con problemas motrices, principalmente en brazos y piernas. La intención de nuestro prototipo es que el paciente pueda transportarse autónomamente en su silla de ruedas mediante una especie de casco que detecte la dirección deseada, además de que sea una manera recreativa de trasladarse. Este casco usa acelerómetros y se mueve detectando los ejes X y Y, este último es para trasladarse hacia adelante y en reversa. Nuestra intención es demostrar nuestro punto usando un carrito constituido por una ProtoBoard, dos servomotores y una tarjeta Freedom® KL25Z de Freescale® y controlarlo por medio de dicho casco
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Victor Petrov
記事全体を表示
This past Tuesday June 25th, 2013, the UNICAMP E-Racing compete against 19 teams and won the first place with a score of 985 points of a total of 1000. The car used an electric motor of 120 V and a chassis that weighted 250 kg (551.2 lbs). That allows the car with a charging time of 2 hours to be driving for 25 km (15.5 miles) and race up to speeds of 170 km/h (105.6 mph). Check out this video of the car: The official results: http://www.sae.org/images/cds/selfservice/372162833_FSAE_EV_2013%20result.pdf
記事全体を表示
TFC2015 UCDavis Team Young Tortoise Final Report Thanks for sharing Lance Halsted​
記事全体を表示
The Embedded World 2013 trade show was held last week (26-28 Feb) in Nuremberg. The exhibition attracted over 22,500 visitors (1.3% increase over 2012) of which 29% are from outside Germany. This year, for the 2nd time, Freescale presented its University Programs presentation in addition to its large demo booth in Hall 4A. The University Programs area is dedicated in linking the industry with the universities we partner with, showing demos and achievements from students related to today's Freescale technologies. This year we featured the following demonstrations: ROS (Robot Operating System) communication to a robotic arm and sensor array system featuring distributed computing system based on iMX535 platform from the University of Applied Sciences Georg-Simon-Ohm in Nuremberg Tennis game demonstration as teaching programming tool using the Kinetis K60 Tower system from the University of Applied Sciences of Munich IP Camera stabilisation system for drone system using MPC5604B Track Board from the University of Applied Sciences of Ingolstadt eCARus 2.0 2-seater electric buggy featuring i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Munich Rescue Robot for remote assistance in disaster areas using i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Ostrava FSLBOT mini robot demonstration running on ColdFire from the University of Applied Sciences in Landshut FSLBOT and other student robot projects running on Kinetis K60 Tower systems from the University of Applied Sciences in Deggendorf Here are a few pictures showing robots roaming the grounds and attracting the attention of several visitors. http://www.radio-electronics.com/articles/processing-embedded/embedded-world-2013-the-inside-74
記事全体を表示
Here is a short update via video of the activities done at the University Programs demo area at the Embedded World 2014 Exhibition that was held on 25-27 March 2014 in Nuremberg (Germany).
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by David Lieberman
記事全体を表示
Harvard Extension School CSCI E-251, Fall 2012: Principles of Operating Systems Final Project Presentations Presentation by Ethan Tavan
記事全体を表示
Students from the University Applied Sciences TDU Deggendorf gave yesterday a demonstration of their Freescale Cup cars. 10 teams had worked during the semester in getting their cars running on their homemade Freescale Cup track based on Tower K60 kits. They ran them with lights on, lights off, in both directions on the track. Solid performance overall. HDU Deggendorf's teams are led by Prof. Gerald Kupris and have enrolled for the 3rd consecutive season into the Freescale Cup EMEA Challenge 2014. They are preparing another set of cars to compete in the upcoming racing season.
記事全体を表示
El hombre a través de la historia ha buscado comunicarse de manera eficaz con sus congéneres. Ha desarrollado diversos aparatos que facilitan dicha acción, desde el teléfono, que permite escuchar la voz de otro humano rompiendo las barreras de la distancia y el tiempo. Pero desafortunadamente los mayores esfuerzos se focalizan en las mayorías y los estándares de un hombre común. Esta aplicación nos dará la oportunidad de comunicarnos de una manera más fácil con las personas que no pueden hacerlo mediante el habla. Mediante circuitos instalados en la mano, compuestos por un material que podrá hacer sentir al operador más libre. Estarán hechos con tinta conductiva amigable, esto quiere decir que no daña la salud del operador. En base a cerrar circuitos y sensores de proximidad hechos con la tinta con relación a la posición de los dedos con base en el alfabeto dactilológico se reproducirá una palabra a través de una bocina que el operador portara consigo para que el usuario pueda escuchar una traducción de la composición del mencionado alfabeto. #include "mbed.h" #include "MMA8451Q.h" #define MMA8451_I2C_ADDRESS (0x1d<<1) DigitalIn dedo1(); DigitalIn dedo2(); DigitalIn dedo3(); DigitalIn dedo4(); AnalogIn flex_dedo1(); AnalogIn flex_dedo2(); AnalogIn flex_dedo3(); AnalogIn flex_dedo4(); AnalogIn dedos unidos(); DigitalIn puno1(); DigitalIn puno2(); /* Aqui ira una funcion en la cual se relaciona todas las entradas anteriores y se les da un valor en el alfabeto, ya sea palabra, oracion o frase.*/ int main(void) {     MMA8451Q acc(PTE25, PTE24, MMA8451_I2C_ADDRESS); //el programa correra en un ciclo, que leera cualquier movimiento de los dedos y lo almacenara y a su vez lo relacionara con la funcion correspondiente hasta que el usuario baje su mano //por el momento solo imprimira en una pantalla ya que el programa que estuve usando para la generacion de palabras me diante la comunicacion serial de la targeta a la pc tiene dueño, buscare desarrollar mi propia aplicaion. }
記事全体を表示
"How am I ? " Es un proyecto que esta diseñado para poder ayudar a los niños autistas, ya que ellos tienen problemas a la hora de trabajar la empatía y la socialización con las demás personas, incluyendo su familia. Con la ayuda de este dispositivo interactivo los niños podrán practicar estas habilidades, para así ayudarlos notablemente en su vida cotidiana. El proyecto inicial es a través de sonidos de animales, el niño asocia el sonido a una carta que cuenta con la imagen de los sonidos que se van a reproducir. Esto con la finalidad inicial de enseñarle al niño a usar el dispositivo interactivo para después proceder a presentarle Imágenes o gestos de emociones para que las reconozca y así trabajar en su empatía. Con ayuda de  la Freescale Freedom Development Platform FRDM-KL25Z  y sensores infra-rojos se lee un código de barras colocado en las cartas para poder llevar la información a la computadora y a su vez mueve un servo motor que impulsa a un coche de juguete con un mecanismo de biela manivela para poder contar su avance y habilidad. Esto para hacer esta terapia mas interactiva y a manera de juego.
記事全体を表示