University Programs Knowledge Base

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

University Programs Knowledge Base

Labels

Discussions

Sort by:
TFC2015 UCDavis Team Chucksgon Final Report Thanks for sharing Lance Halsted​
View full article
                                                       Robô Explorador      O sistema de investigação feita por robôs através da análise de imagens capturadas está sendo utilizado nas pequenas e grandes empresas. Através da análise de imagens, é possível verificar se um produto está com defeito ou não. Dependendo da imagem, ou até mesmo se a peça estiver em mãos, um operador poderá analisar e qualificar como peça boa, mas através da conversão de uma figura em matriz binária, será possível encontrar um erro. Desta forma o produto final poderá ser adquirido pelo consumidor com mais qualidade e com custo reduzido.      Para sistemas de segurança, é possível analisar um espaço, fotografar o local e saber se existe perigo para o operador, ou até mesmo localizar pessoas em situações de risco de vida.
View full article
Nosotros creemos que es más importante el “porque lo hacemos” a el “que hacemos” por eso nos enfocamos a un proyecto centrado a pacientes con parálisis cerebral. Tratamos de establecer un medio más cómodo y fácil de usar. Planeamos lograr nuestro objetivo con “Sen-Silla” una silla móvil manipulada por sensores y con esto lograr desplazarse de una manera más accesible a sus capacidades.         Sensilla - YouTube
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: USA Car Specs: -Custom motor driving circuitry -FRDM-KL25Z -Dual line scan camera Related Videos             
View full article
Este proyecto está siendo desarrollado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, el cual está orientado para servir como un tipo de terapia para personas discapacitadas. El proyecto en sí consiste en el control de un vehículo de juguete por medio de pulsaciones que serán realizadas con pelotas anti-estrés, de esta forma la persona podrá realizar un ejercicio de fortalecimiento en sus extremidades superiores de una forma más entretenida y menos tediosa que las clásicas terapias. Es importante mencionar que para poder realizar este proyecto es necesario el uso de dos tarjetas Freedom KL25Z de Freescale®, dos módulos Bluetooth®, dos servomotores de rotación continua y dos sensores de presión, los cuales serán incorporados dentro de las pelotas anti-estrés. El vehículo de juguete estará compuesto por los servomotores, que servirán como llantas; un módulo Bluetooth®, el cual recibirá las señales del otro módulo; y una de las tarjetas Freedom KL25Z. Por otro lado una de las tarjetas Freedom KL25Z estará conectada con los sensores integrados en las pelotas anti-estrés y a un módulo cuya función es mandar la información capturada por los sensores al vehículo de juguete. La mecánica del proyecto depende de la pelota que sea presionada, pues si se presiona solamente una pelota, el vehículo avanzará, por otro lado si se presiona la otra pelota, el vehículo girará sobre su propio eje. Este proyecto tiene como fin la implementación de conocimiento prácticos y teóricos en busca de una aportación en beneficio de la sociedad. También es relevante comentar que las visiones a futuro de este proyecto es que pueda ser implementado como una especie de control para una silla de ruedas, con el fin de facilitar la movilidad y aumentar la comodidad al momento de usar este tipo de vehículo. Original Attachment has been moved to: Codigo-tarjetas-freedom.zip
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: Japan Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
View full article
The Embedded World 2013 trade show was held last week (26-28 Feb) in Nuremberg. The exhibition attracted over 22,500 visitors (1.3% increase over 2012) of which 29% are from outside Germany. This year, for the 2nd time, Freescale presented its University Programs presentation in addition to its large demo booth in Hall 4A. The University Programs area is dedicated in linking the industry with the universities we partner with, showing demos and achievements from students related to today's Freescale technologies. This year we featured the following demonstrations: ROS (Robot Operating System) communication to a robotic arm and sensor array system featuring distributed computing system based on iMX535 platform from the University of Applied Sciences Georg-Simon-Ohm in Nuremberg Tennis game demonstration as teaching programming tool using the Kinetis K60 Tower system from the University of Applied Sciences of Munich IP Camera stabilisation system for drone system using MPC5604B Track Board from the University of Applied Sciences of Ingolstadt eCARus 2.0 2-seater electric buggy featuring i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Munich Rescue Robot for remote assistance in disaster areas using i.MX and 16-bit automotive S12 technologies from the Technical University of Ostrava FSLBOT mini robot demonstration running on ColdFire from the University of Applied Sciences in Landshut FSLBOT and other student robot projects running on Kinetis K60 Tower systems from the University of Applied Sciences in Deggendorf Here are a few pictures showing robots roaming the grounds and attracting the attention of several visitors. http://www.radio-electronics.com/articles/processing-embedded/embedded-world-2013-the-inside-74
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant from Mexico Car Specs: -Freescale "Bolero" TRK-MPC5604B
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: India Car Specs: -Freescale "Bolero" MPC5604B 32-bit MCU
View full article
Tiro al blanco que funciona con un LED infrarrojo. Para más información vea el video. Gracias.
View full article
TFC2015 UCDavis Team The One Final Report Thanks for sharing Lance Halste
View full article
O Protótipo deste Robô foi desenvolvido com base em algumas informações do projeto Robô Curiosity da Nasa. O presente protótipo captura imagens por uma câmera wirelles e o sistema Labview tratará estas imagens. Possui comunicação RF e USB. Outras informações estão contidas no anexo.
View full article
     El juguete consiste en 3 botones de un tamaño adecuado. Cada uno precederá a una tira o serie de leds. El programa ejecutará una instrucción que creará una secuencia de valores aleatorios, los cuales, por así decirlo, descenderán por las tiras de leds. El niño tendrá que presionar los botones en el tiempo en el que la luz alcanza y permanece en el botón. Muy similar al videojuego Guitar Hero. El aumento de dificultad es mediante el aumento de la rapidez de juego; será regulada según la posición de un potenciómetro. También será posible decidir el número de botones a usar.      El modo de uso no se limita a las manos, podrá ser usado con los pies sin problema alguno. Para hacer eso posible cada botón será independiente de los otros dos, lo que permitirá el acomodo más ergonómico de los botones según las limitaciones de movilidad del niño. Para evitar el desplazamiento de los botones por la superficie: suelo, alguna mesa... los botones se fijarán a un tapete de Velcro.
View full article
El presente proyecto busca solucionar de una manera práctica y divertida actividades de terapia que pueden ser parte de la vida de cada persona con necesidades especiales, especialmente infantes. Por medio de este proyecto se pretende desarrollar la memoria y el orden lógico. Utilizando un sensor óptico para la lectura de pequeños Cubos de colores, el carro donde será transportado el sensor óptico emitirá una nota musical, misma que dependerá del color del cubo. El equipo de trabajo está conformado por cuatro   estudiantes del Tecnologíco de M
View full article
Hi,     I will present to you my first personal initiated project named Spectrum analyzer. This spectrum is based on sampling signal and calculating his spectrum using FFT algorithm. Attached here presentation, documentation (french), electrical scheme of amplification circuit and source code of both programs (Computer and PXS20)   Picture of the spectrum analyzer with TWR-PXS20, TWR-SER and TWR-PROTO :   Picture of amplification circuit :   Picture of signal collected by the ADC :   And here we have the spectrum :   Thank you, and I hope you like it
View full article
Many companies run the risk of animals such as rats and variety of insects invading plants or warehouses, where the products are liable to be contaminated, mainly food industry companies. For the above, we come up with the development of the “pest control using Freescale” which consists of implementing an electronic device that emits ultrasonic frequencies ranging from 30KHz to 65KHz generated by the FRDM KL25Z board transmitted by a buzzer and through an interface may change the operation time of our prototype. Therefore purpose of this project is to solve the pest problem in a "green way" to avoid damaging the environment. Original Attachment has been moved to: Pest_control_using_Freescale.rar
View full article
La descripción de este proyecto consta principalmente de tres elementos que destacan el primero y el cual es tomado como planta principal es un reloj despertador el cual esta conformado por un freedom, un LCD de 16x2 caract. y por una pequeña bocina, este será controlado para su funcionamiento con el módulo touch del micro-controlador; como segundo apartado se tiene una tira de LEDS que se empotra a la cabecera de la cama la cual contendrá un dimmer para controlar la cantidad de luz, teniendo como máxima intensidad la hora fijada en la alarma (como apoyo además de la bocina para lograr despertar) y por último un interruptor de apagado que se pretende colocar al otro lado de la habitación donde se desee incorporar el despertador, el cual tendrá forma de canasta de baloncesto, para que solamente al anotar una canasta sea la única forma de apagar la alarma y este proceso sea interactivo. Original Attachment has been moved to: fcup.zip
View full article
2013 Global Freescale Cup Participant: Malaysia Car Specs: -Freescale Freedom FRDM-KL25Z
View full article
Este es un teclado que tiene como propósito ayudar a las personas con problemas motrices, específicamente en las manos. Existen programas de diseño como photoshop o autocad en los cuales se puede ahorrar tiempo usando los macros con el teclado en lugar de usar el mouse para todo. KES tiene el propósito de ayudar a hacer más rápido el uso de estos programas y también ayudar a las personas con problemas motrices ya que con solo pulsar un botón será lo mismo que utilizar una combinación de los mismos. KES tiene la misión de agilizar el uso de macros en programas que conviene, aparte de el apoyo ofrecido a las personas con dificultades motrices. Enlace al video KES - YouTube
View full article