S32K118 pwm 配置

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 
2,189件の閲覧回数
Sally_Wang
Contributor II

  在配置FTM为PWM的输入模式实现读取PWM相关参数时,按照S32 IDE的例程去配置不能实PWM的输入捕捉获取,获取频率为内部输入的频率最大!

0 件の賞賛
返信
1 解決策
2,166件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

没有这些限制,频率和占空比的原理一样,本质就是根据计时器捕获的值和次数计算

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
5 返答(返信)
2,141件の閲覧回数
Sally_Wang
Contributor II

在S32IDE上 配置为信号测量模式,发现只能配置在偶数通道上,提供的例程不是S32K118,请问配置是否类似?

0 件の賞賛
返信
2,127件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

配置都是一样的,用法也一样,你说只能配偶数通道是什么意思,能说清楚点嘛,我记不清还有这样的限制。

0 件の賞賛
返信
2,175件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@Sally_Wang

是想计算脉冲数和脉冲宽度吗?你可以参考这篇文章和提供的demo。

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1-Calculate-the-motor-speed-based-on-the-FTM/ta... 

0 件の賞賛
返信
2,170件の閲覧回数
Sally_Wang
Contributor II

需要计算输入信号的频率和占空比,此例程有帮助,非常感谢!

但对于此问题,请问FTM作为pwm输入,对通道的选择是否是有特殊要求,用作输入捕获模式下,是否只能在偶数通道上。用作边缘检测是否可以计算输入波形的频率和占空比。

タグ(1)
0 件の賞賛
返信
2,167件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

没有这些限制,频率和占空比的原理一样,本质就是根据计时器捕获的值和次数计算

0 件の賞賛
返信