Running Times Error

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Running Times Error

1,314件の閲覧回数
muggle
Contributor II

I am using S32K144_64 MCU, and when I run the example S32K144_Projiect_ADC, I get an error.

run1.jpgrun1.jpgrun2.jpgrun2.jpgrun3.jpgrun3.jpg

タグ(1)
0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)

1,294件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@muggle

完全错误的使用步骤,我想你之前的问题也是这个导致的

例如,如果你使用的是PE,那么配置GDB PEMicro Interface Debugging,配置完

Senlent_0-1736141881763.pngSenlent_0-1736141881763.png

Senlent_2-1736142016185.pngSenlent_2-1736142016185.png

如果你使用的是J-LINK,同理配置完GDB SEGGER J-Link Debugging之后,直接点击Debug即可

Senlent_1-1736141986651.pngSenlent_1-1736141986651.png

上次你的问题我就已经和你说过了,不需要配置C/C++ Application

 

 

 

0 件の賞賛
返信

1,290件の閲覧回数
muggle
Contributor II

你好 ,就是我想直接把程序烧录进芯片直接运行,不是Debug,怎么操作呢?这个Debug模式只能从main函数一步步执行。

タグ(1)
0 件の賞賛
返信

1,286件の閲覧回数
Senlent
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi@muggle

一样的,你退出调试之后可以断电复位你的板子。

如果你使用的是S32 Design Studio For Arm的IDE,那么也一个flash按钮,你可以用这个功能。

当然RUN也是可以的,但是你的下拉界面是只有J-LINK的,你不能用C/C++.

0 件の賞賛
返信