S32G3 SGMII reference clock

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

S32G3 SGMII reference clock

ソリューションへジャンプ
1,564件の閲覧回数
MichaelTao
Contributor III

您好,

我在使用S32G399AACK1VUCT作硬件设计,想把PCIE0的通道配置为SGMII和以太网关通讯。

我的疑问是在这个应用中,参考时钟必须来自于PCIE0_CLK外接的100/125MHz参考时钟,还是说也可以设置为使用内部参考时钟?

 

MichaelTao_0-1767600034291.png

 

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 解決策
1,535件の閲覧回数
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

hi,MichaelTao

参考RMS32G3, 在Gen3模式下需要使用外部时钟,在Gen1/2模式下内部时钟和外部时钟都可以考虑。

Joey_z_0-1767606748723.png

希望这些信息可以帮助到您!

BR

Joey

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)
1,536件の閲覧回数
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

hi,MichaelTao

参考RMS32G3, 在Gen3模式下需要使用外部时钟,在Gen1/2模式下内部时钟和外部时钟都可以考虑。

Joey_z_0-1767606748723.png

希望这些信息可以帮助到您!

BR

Joey

 

0 件の賞賛
返信
1,538件の閲覧回数
Joey_z
NXP Employee
NXP Employee

hi,MichaelTao

感谢您联系我们技术支持!

我会尽快帮助您检查这个问题!

BR

Joey

0 件の賞賛
返信