The Resonant SMPS Design Tool

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

The Resonant SMPS Design Tool

ソリューションへジャンプ
4,558件の閲覧回数
bkl
Contributor I

Hi,

I use The Resonant SMPS Design Tool for a powersupply design with an input of 90V-264Vac and output of 57Vdc/9A.But I can't understand something about the transformer.Please see the attached file.

There is one pin of TX1 connected to nothing.Is it the inductor for LLC?

And how does every pin correspond to the turns?

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 解決策
4,428件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

计算软件发给你了,另外我看了设计软件变压器有点问题,悬空的那个变压器的脚就是Primary wind的一端连接到Cr上面的,另外57V的输出不建议用同步整流了因为这个TEA1995 VCC最大到38V这样不能直接用,用快恢复二极管替代可行?

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
返信
1 返信
4,429件の閲覧回数
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

计算软件发给你了,另外我看了设计软件变压器有点问题,悬空的那个变压器的脚就是Primary wind的一端连接到Cr上面的,另外57V的输出不建议用同步整流了因为这个TEA1995 VCC最大到38V这样不能直接用,用快恢复二极管替代可行?

0 件の賞賛
返信