PPF7100启动和关断振铃问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

PPF7100启动和关断振铃问题

2,605 Views
tristan001
Contributor II
硬件原理图完全按照手册参考设计。
输入5V条件下,开关节点波形测试过程中发现如下问题:
1、7100BUCK输出开关节点上升沿振铃(最大7.5V)大于芯片SW针脚最大耐压值6V,但持续时间较短(小于5ns);
tristan001_0-1716257137998.png

 

2、7100、5200BUCK输出开关节点下降沿振铃(-0.9~-0.6V)小于芯片SW针脚最小耐压值-0.3V,持续时间也较短(小于10ns);
tristan001_1-1716257138004.png

 

3、7100、5200BUCK输出开关节点在上升沿之前有-0.9~-0.6V的电压凹陷,小于芯片SW针脚最小耐压值-0.3V,持续时间也较短(小于10ns);
tristan001_2-1716257138008.png

 

以上三种情况是否会损坏芯片,应如何改善?
0 Kudos
Reply
4 Replies

2,594 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你是怎么测试的,示波器的地线很长吗如果不做特殊的处理测试出来的信号可能不是真实的?往往测试出来的作为参考跟实际的波形还是有区别的

0 Kudos
Reply

2,585 Views
tristan001
Contributor II

补充图片,因图片上传失败,改为压缩文件

0 Kudos
Reply

2,580 Views
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

地线越短越好不用缠绕这么多圈。

如果要更改也只能更改PCB的走线短一点粗一点在SWITCH的节点那一块区域

0 Kudos
Reply

2,586 Views
tristan001
Contributor II
 

这是我们测试的照片,地线不是很长。

 

Tags (1)
0 Kudos
Reply