FS4500 wake up

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

FS4500 wake up

1,294件の閲覧回数
ydygcvjhbjkjnkn
Contributor I

请求帮助

现在在使用FS4500,想要进入休眠,并使用1145CAN收发器进行唤醒,收发器的INH连接SBC板子的IO_0,我的理解:使用上位机发送唤醒帧报文,1145CAN收发器的INH引脚由输出低转变成输出高,SBC板子的IO_0引脚也会产生相应变化,疑问的是后续需要我去使用ICU驱动捕获产生中断退出睡眠还是其他方式,还是IO_0引脚产生相应变化,会自动更新寄存器值,退出睡眠?请求帮助

0 件の賞賛
返信
1 返信

1,287件の閲覧回数
TomasVaverka
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi,

I think that you do not need the ICU driver. Once configured properly (IO_0 connected to INH, WU_IO0_1:0 = 0b01 ), the FS4500 will autonomously wake up from sleep when IO_0 transitions (e.g. when INH goes high in response to a specific CAN frame).

BRs, Tomas

0 件の賞賛
返信