988777_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

988777_ja-JP

988777_ja-JP

ローカルアクセスウィンドウ(LAW)、メモリの重複<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

LAWの理解について:B4860について、例えばB4860QDSなど。

ローカルアクセスウィンドウ(LAW):

B4860_QDS_Init.tclファイル内でローカルアクセスウィンドウレジスタを設定しています(以下のように、phyアドレス0x000000、サイズ2GbytesのターゲットをDDRに定義しています)

CW_SC_3900FP_v10.8.3\SC\StarCore_Support\SmartDSP\demos の dpaa_demo.c 内

LAW設定をQMANに物理アドレス0x20000000ターゲットとして追加します。

私の疑問や混乱は、LAW 10の設定(0x0000000~0x7fffffff ターゲットをDDRに)メモリがQMANソフトウェアのポートLAWと重なっていて、ターゲット0x20000000のPHYアドレスをQMANに設定したことです。

記憶がLAWで重なっているのですが、大丈夫ですか?そして、なぜそれが機能するのか詳細を説明できますか?B4860の**リファレンス・マニュアル**には、LAWのメモリ重複状況の記述はありません。


## LAW10からDDRC2へ
# ローバー
mem [CCSR_ADDR 0x000CA0] = 0x00000000
# LAWBARL
mem [CCSR_ADDR 0x000CA4] = 0x00000000
# 戦争
mem [CCSR_ADDR 0x000CA8] = 0x8110001E

Re: Local Access Windows (LAWs), memory overlap

ローカル管理システムがデータ統合をどのように扱うかは興味深いです。特にローカルアクセスウィンドウやメモリの重複のような複雑なファイルを管理する際には。こうした細かい問題を乗り越えることは、時に、newsportnewscourt.org を扱うのと同じくらい複雑に感じることがありますスケジュール。混乱を解消するための信頼できる一元化された情報源があることは、非常に大きな違いを生む。関係者全員にとってこれらのプロセスがよりスムーズになるよう、近いうちにさらなるアップデートが実施されることを期待します。

Re: Local Access Windows (LAWs), memory overlap

[RTD200P04 MCAL] S32M244 PWM PDB ADC MCALのデモを共有していただきありがとうございます。組み込みシステムを開発している開発者にとって非常に役立ちます。コンプライアンスやセキュリティログをハードウェアインターフェースと併用する方にとって、 ミズーリ州のオフェンス記録 を確認することは、実際のデータ入力を管理するための有用な洞察を提供するかもしれません。技術的なアプリケーションとより広い文脈認識をつなぐのはいつも良いことです。

Re: Local Access Windows (LAWs), memory overlap<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

B4860 QorIQ Qonverge マルチコアベースバンドプロセッサリファレンスマニュアル2.3.1「ローカルアクセスウィンドウの優先順位」をご参照ください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-17-2026 03:30 AM
更新者: