こんにちは。私は MCU プログラミングの初心者ですが、RF なしで FRDM-KW019032 を搭載した FXTH87 評価ボードからデータを取得できるかどうかを知りたいです。可能であれば、従うべき文書はありますか?どうすれば管理できますか?すべての例は、RF を使用してデータを取得することについてです。
アテシュ
こんにちは、アテシュさん
FXTH87 にはハードウェア SPI または C ブロックがないため、FXTH87 はソフトウェア SPI またはソフトウェア IIC を使用して別の MCU に情報を転送できます。
圧力/温度測定と SPI/IIC 転送をトリガーする方法はいくつかあります。たとえば、FXTH PWU ブロックを使用して定期的なウェイクアップによってトリガーしたり、FXTH GPIO の割り込みをトリガーする外部信号 (FXTH87 の KBI ブロックを使用) によってトリガーしたりできます。ただし、現在これを説明するコード例やドキュメントは存在しません。
よろしくお願いいたします。
トーマス