# RDKL25AGMP01 ボード-10 軸センサー
RDKL25AGMP01 ボードを持っています。最初は 3 色 LED が点灯していましたが、1 分後に点灯しなくなりました。どうすればよいでしょうか。
こんにちは、ニラジさん。
おそらくPCがボードを認識していないのだと思います。Windows 10 をお使いですか?そうであれば、Windows 10 システムの場合、ボードを Windows 10 マシンに接続すると、古いバージョンの OpenSDA ドライバが破損する可能性があります。その結果、多くのボードが Win 10 で MSD または COM ポートとして検出されなくなる可能性があります。現在の FRDM-K64F、FRDM-K22F、FRDM-KL25Z、および RD-KL25-AGMP01 ボードには、工場出荷時に古いバージョンの OpenSDA ドライバが付属しており、必須の OpenSDA アップデートが必要です。
このボードの OpenSDA を更新するには、 https://mcuoneclipse.com/2018/04/10/recovering-opensda-boards-with-windows-10/の手順に従ってください。
これが役に立つことを願っています。
すてきな一日を、
パウリナ
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- スレッドは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいスレッドを開いて、閉じたスレッドを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------