962304_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

962304_ja-JP

962304_ja-JP

LCDIFソースを使用するとLVDSディスプレイでデータが利用できません<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは皆さん

リリース: Yocto-Sumo (4.14.78_1.0.0_GA)

ボード: i.MX8MQベースのカスタムボード

私たちは iMX8MQ ベースのカスタム設計ボードに取り組んでおり、ディスプレイに LCDIF ソースを使用すると LVDS ディスプレイで問題が発生しています。クロック ライン上のクロック信号のみを取得し、MDO で検証します。

ディスプレイ用の DCSS ソースを試したところ、LVDS ディスプレイで完璧に動作しました。

以下のリンクの NXP コミュニティでも同様の問題が見つかりましたが、残念ながら解決策はありません。

リンク: https://community.nxp.com/thread/489422

この問題の解決策を提供している人はいますか?どのようなご指導やご提案も本当に助かります。

よろしくお願いいたします。

ニルマル

i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: Data not available on LVDS display when use LCDIF sourceこんにちは。この問題に関して何か更新はありますか?私もまったく同じ問題を抱えており、その解決策を見つけようとしています。問題を解決したか、正確な問題箇所がわかった場合は、共有していただけますか?
よろしく
Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは ニルマール・ルハナ

次のリンクをご覧になりましたか: 4k デコードを含む i.MX8 でのデュアル ディスプレイの使用方法 - i.MXDev ブログ

デュアルディスプレイ HDMI 4k@60 とMIPI-DSI 720p@60 を表示します。

低解像度で LCDIF を試しましたか。例:720pですか?

Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、 igorpadykovさん!

すでにカーネル 4.14.98_2.0.0_GA にパッチを適用しましたが、LCD は DCSS では動作しましたが、LCDIF コントローラではまだ動作しません。私たちのボードでは、MIPI-LVDS コンバーターとして SN65DSI83 を使用しました。

何かアドバイスはありますか?

Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは:

イゴルパディコフ!

私も同じ問題を抱えています。私のアプリケーション環境は以下の通りです。

OS:Android 9 2.3.0または1.0.0

ハードウェア: i.mx8mq

ch7107b を駆動するために HDMI を使用し(HDMI -> CVSB)、Mipi DSI インターフェースを使用して Mipi パネルを駆動します(ICN6211 MIPI DSI -> RGB24)。

DCSS を介して Mipi スクリーンを駆動できますが、HDMI と Mipi ディスプレイを同時に表示することはできません。

私の質問は次のとおりです:

1.HDMI解像度サイズの設定方法は?

2.HDMI (720x 576 または 720x480 to cvbs) と Mipi パネル (800 x480) を同時に動作させるにはどうすればよいですか?

Re: Data not available on LVDS display when use LCDIF source<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ニルマル

この問題はクロックの制限に関連している可能性があります。int valid_clocks[] をチェックしてください。
nwl-dsi.c\bridge\drm\GPU\ドライバ - Linux-imx - i.MX Linux カーネル
次のようなパッチを試すことができます:
MLK-21958-6: drm/bridge: nwl: クロック計算の改善 · kopera/Linux-imx@80eb057 · GitHub

よろしくお願いします
イゴール
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 08:47 AM
更新人: