957735_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

957735_zh-CN

957735_zh-CN

FXTH87 和 FXTH87E 代码是否(.s19)?文件)兼容<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好。

FXTH87 和 FXTH87E 代码是否(.s19)?文件)兼容?

如果我不能使用 FXTH87 代码(.s19文件)直接安装在 FXTH87E 上,我需要在哪里进行更改?


杰克-王

Re: Are FXTH87 and FXTH87E codes(.s19 file) compatible<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,托马斯

   非常感谢!

杰克-王

Re: Are FXTH87 and FXTH87E codes(.s19 file) compatible<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,杰克、

FXTH87 的固件可直接用于 FXTH87E。如果应用代码中有压力或加速度阈值,则只需进行一次修改。与 FXTH87 相比,FXTH87E 对压力和加速度传递函数进行了修改。这意味着,在原始测量和补偿测量中,相同数量的压力或加速度计数并不代表相同的压力和加速度值。这意味着在应用程序代码中,必须重新计算压力和加速度的阈值。数据表中给出了从计数到 g 或 kPa 的转换公式。

所附幻灯片说明了传递函数的变化。


更新压力和加速度阈值是适应 FXTH87E 的唯一修改。其他一切均与 FXTH87 相同。

顺祝商祺!

托马斯

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 08:27 AM
Updated by: