948247_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

948247_ja-JP

948247_ja-JP

MPX5010DPの読み取り誤差/精度<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPX5010DP圧力センサを持っています。精度/誤差はどのくらいですか?

データシートは次のとおりです。

https://www.nxp.com/docs/en/データシート/MPX5010.pdf

 

これは読み取り値の 5% ですか (したがって、読み取り値が大きい場合は変化して大きくなります)、それとも 5V 電源の場合は 4.5V の 5% である VFSS (フルスケール スパンの電圧) の 5% ですか (したがって、誤差はすべての読み取り値で同じです)。温度や圧力に応じて伝達関数に誤差が生じます。では、読解精度の情報を得るために、この3つの誤りを追加すべきでしょうか、それとも3つのうちの1つを選択するべきでしょうか?とても分かりにくく書かれています。

この方程式がある

Vout=Vs x (0.09 XP +0.04) +/- 5% Vfss

SO、合計誤差は圧力値誤差 (読み取り値が大きいほど大きくなる) と VFSS 誤差 (定数) から計算する必要がありますか?それとも、+/- 5% Vfss が唯一のエラー(そして一定の読み取りエラーのみがある)でしょうか?それとも、合計誤差は読み取り値の +/- 5% (読み取り値が大きいほど大きくなる) と想定するべきでしょうか?

圧力センサRe: MPX5010DP reading error/accuracy<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ブルーノさん。

最悪の精度は Vfss の +/- 5% で、5V 電源の場合は +/- 0.225V になります。

したがって、5V電源と0 °C ~+85°Cの温度の伝達関数は次のようになります。

Vout = 5 x (0.09 x P + 0.04) +/- 0.225V

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 10:00 AM
Updated by: