937893_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

937893_zh-CN

937893_zh-CN

MCUX 11.0.1 - 调试器显示“中断失败”对话框<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我目前在使用 RT1050 时遇到一个问题,我尝试在某个 FreeRTOS 任务中设置断点,但是当到达断点时,调试器无法自行暂停,而是在我之后尝试手动暂停调试器时弹出一个对话框,提示“中断失败”。

我的应用程序启动正常。如果我手动暂停程序,就能获得有效的调试器上下文:

mcux_debugger_stopped_normally.png

这正是我想要执行的任务,所以我在消息队列接收调用返回后的 switch() 语句处设置了一个断点。我在 NetIfInit() 方法中也设置了第二个断点,就在下面;我希望调试器能够命中这两个断点,或者至少命中其中一个。

我还在测试函数中设置了一个断点,该断点将启动消息队列发送。当我按下串口控制台上的按键时,调试器会到达该断点并停止运行。

mcux_debugger_hits_bp_ok.png

然后我进入 NetInit() 函数,该函数最终会调用 xQueueSend(),经过一段漫长的停顿后,调试器会进入该函数。然后我逐步执行 xQueueGenericSend() 函数体,直到执行到这里:

mcux_debugger_loses_context.png

当我尝试单步执行第 846 行时,调试器会暂停一段时间,然后失去上下文。请注意,我的“全部恢复”、“全部暂停”、“全部终止”按钮以及左侧的线程列表都消失了。本次会话仅提供“暂停”和“终止”按钮。如果我点击“暂停”,IDE 会停顿几秒钟,然后弹出以下对话框:

mcux_debugger_interrupt_failed.png

就这样,调试器的工作结束了。与此同时,我的串口控制台卡住了,只显示了一些未写入的 UART 输出。你可能会想,糟了,我把钱都花光了,目标肯定完蛋了……不,并非如此。剩下的唯一按钮是红色的“终止(停止)”按钮,如果我点击它,调试会话就会终止,执行就会恢复……我的任务一切正常。

Initialize eth0.

#DA4 12.996 | eth: netif init
#DA4 12.999 | eth: NV MAC = 00-07-F0-00-56-03
#DA4 12.999 | eth: NV cfg: address = 192.168.1.180, netmask = 255.255.252.0, gateway = 192.168.1.1, static
#DA4 13.000 | eth: netif add: MAC 00-07-F0-00-56-03, PHY address 3
Returning to main menu.

#BB4 17.572 | No Handle Base Curr HiWByte State Name
#BB4 17.575 | 10 80010db8 19 19 824 Blocked Tmr Svc
#BB4 17.575 | 05 20206b68 12 12 1396 Suspended led_act
#BB4 17.576 | 04 20206500 12 12 1388 Blocked led_cpu
#BB4 17.576 | 08 2020ba18 8 8 7216 Blocked tcpip_thread
#BB4 17.576 | 07 20209868 7 7 6900 Blocked eth_mgr
#BB4 17.577 | 06 20207818 4 4 1912 Blocked gui
#BB4 17.577 | 01 20203538 3 3 2812 Suspended debug_mgr
#BB4 17.577 | 02 20204a68 2 2 4248 Running test
#BB4 17.577 | 03 20205e88 1 1 3948 Blocked backgrnd
#BB4 17.579 | 09 80010d40 0 0 748 Ready IDLE‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

看来程序确实在我设置的断点处停止了,只是调试器出了问题。

有人知道为什么调试器会突然失灵吗?

(编辑:已添加控制台输出附件,以防有用。)

大卫·罗杰斯

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog

我遇到过类似的情况,调试器在 main() 处没有停止,也无法暂停,而是显示“中断失败”。我通过替换工作区目录“.mcuxpressoide_packages_support”解决了我的问题。和“.metadata”我用的是备份文件。

或许可以从另一台电脑的安装系统中获取这些目录。

或许重新导入项目也能解决问题。

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog

我还想知道这个问题最终是否得到了解决。我遇到了完全相同的问题——我使用的是 MCUXpresso (v11.4),我的 FreeRTOS 应用程序可以正常运行数小时。我可以手动暂停调试器并单步执行代码。但是,我的程序最终会崩溃,调试器(通过 Segger JLink)只会报告“中断失败”——我失去了所有调试功能。

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog

大家好,

我们目前也遇到了同样的问题。

我们想调试一个问题,但是 J-Link 调试器在命中断点后显示“中断失败”。


既然这个帖子最后只提到了寻求支持,那么问题是否已经解决了呢?


此致

大卫


Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,埃里希,

等等……你们还在用票务系统?我以为恩智浦半导体几年前就关闭了这条支持渠道,当时他们告诉大家去论坛寻求帮助。(当时我并不太高兴,因为我认为这是客户服务水平的下降,即“不要来找我们,去向公众寻求帮助”。)不过,恩智浦的工程师们似乎很积极地参与论坛讨论,而且通常来说,获得第三方意见是很有帮助的。)

请问是否有提交支持工单的快捷链接?如果我这周能抽出点时间(哈哈),我会看看能不能把我的项目整理成一个版本,至少在 EVKB 上能正常运行,并且仍然能重现断点失败的问题。谢谢。

大卫·R.

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,大卫,

您可以通过提交常规支持工单的方式来提交您的项目。我认为如果能在 EVK 上运行,对 IDE 工程师来说只有好处,因为他们有这种硬件可用,而且项目越小越好。

感谢您的帮助!

埃里希

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我目前还有很多其他事情要处理,但我会在接下来的几天里尽量给你提供一些额外的信息。你说得对,我肯定不会把我的项目发布到论坛上,但如果你有一个秘密渠道,让我可以直接把我的项目发送给你或者恩智浦的工程师,那我就没问题了。是的,就目前项目的形式而言,它是 100% 可复现的。所以,如果可以的话,请私下把我的项目发给你,这样我就可以尝试做一个修改版本,让它能在 EVKB 上运行,并且仍然能重现这个问题。

大卫·R.

Re: MCUX 11.0.1 - Debugger gives "Interrupt failed" dialog<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,大卫,

我偶尔也会遇到这种情况,但始终无法重现该问题,而且我猜你也无法分享你的项目(否则:请务必分享)。

我注意到或认为这可能是 SEGGER FreeRTOS 感知实现中的一个问题:我注意到它进行了大量数据读取,导致视图频繁刷新。针对此事,SEGGER 方面已收到待处理的工单。

禁用调试器中的 SEGGER FreeRTOS 感知功能确实很有帮助(但我承认,这使得调试 FreeRTOS 应用程序变得不太方便)。

我做的另一件事是尽可能关闭更多视图(尤其是反汇编视图),以减少流量。

我知道这并不理想,如果您能为 IDE 工程团队提供其他任何信息,那就太好了。

或许 GDB 跟踪信息会有所帮助,请参阅“Eclipse 中的板级启动技巧、GDB 日志和跟踪信息 | MCU on Eclipse”一文。

希望这能帮到您,

埃里希

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-03-2026 04:32 AM
更新者: