936555_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

936555_ja-JP

936555_ja-JP

STMP3780 SDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

正しい場所にこれを投稿できていれば幸いです。私は、Freescale (元々は Sigmatel) の STMP3780 SoC を使用する古い MP3/MP4 プレーヤーをいくつか持っています。Sigmatel と Freescale はどちらも廃業しており、私は独自のファームウェアを作成できるように、このチップの SDK とデータシートを探しています。古くて時代遅れなのはわかっていますが、古いものを再利用して再び命を吹き込むのは楽しいです。

NXP にお問い合わせしたところ、サポートされていない製品のドキュメント/ファイルはすべて削除されるとのことで、こちらを試してみることを勧められました。

i.MX2xRe: STMP3780 SDK

こんにちは。私も同様の状況ですが、私の組み込みデバイスは WINCE6 に基づいています。独自のイメージを構築するためのソースコードを入手できますか?この装置は10年以上前に製造中止になりました。最初のバージョンには、SB 形式の更新ファイルもありました。更新ファイルを変更する方法はありますか? また、そのためにはどのようなプログラムを使用できますか?

Re: STMP3780 SDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ユリさん。

まさにこれが私が探していた方向です。後で環境を設定して、何ができるか確認してみます。

皆様のご協力に感謝いたします。

Re: STMP3780 SDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

お客様は「 i.MX23 EVK Linuxドキュメントバンドル」をダウンロードできます。Hello Worldアプリケーションノートが含まれています。

ReadMe ドキュメント、リリース ノートなど」には、i.MX23 Linux イメージのビルド方法の説明が記載されています。

しかし、対応するリポジトリがまだサポートされているかどうかはわかりません。

おそらく、アプリケーションノート「 i.MX Mature Boards 向けビルディング」に記載されているアプローチを試してみる方が良いでしょう。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12024.pdf

よろしくお願いいたします。

Yuri.

Re: STMP3780 SDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ユリさん。

ご返信ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。情報サイトにアクセスしたところ、IMX23 の SDK を除くすべてのファイルをダウンロードできました。これらのプロセッサ向けの開発を可能にする SDK のダウンロードを探しています。私が試したリンクは、 i.MX23 SDK バージョン 2009.12 | NXP のアーカイブされたソフトウェアとドキュメントです。これにより、プロセッサに関する情報を含むページが表示されますが、SDK をダウンロードすることはできません。

評価キットを購入しないと SDK とドキュメントは入手できないと考えてよろしいでしょうか。評価キットももう入手できないようです。

ご協力に改めて感謝申し上げます。

Re: STMP3780 SDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

 

お客様はi.MX23のドキュメントとソフトウェアを試すことができます

i.MX233 プロセッサ|PMU | NXP

i.MX23 評価キット | NXP

すてきな一日を、

ユリ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

注記:

- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- スレッドは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。

後ほど関連する質問がある場合は、新しいスレッドを開いて、閉じたスレッドを参照してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-09-2026 02:21 AM
Updated by: