936393_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

936393_ja-JP

936393_ja-JP

MPX2450GPの問題<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆様、

現在、お客様がご使用されているのはMPX2450GPですが、マニュアルに記載されている最大圧力耐久値は250kpaです。

お客様は以下の部分を確認したいと考えています。

1. 2450 が損傷を受けない最大耐電圧はどれくらいですか?

2.瞬間圧力が400kPaに達すると、装置の今後の動作に影響しますか

本当にありがとう!

Re: MPX2450GP Problem<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ライマンさん。

まず、MPX4250についてお話されていますね?

1. 電圧か圧力か?最大供給電圧は5.35Vです。MPX4250 が感知できる圧力範囲は 0 - 250kPa で、MPX4250 が損傷を受けずに許容される最大圧力は 1000kPa です。

2. いいえ。最大許容圧力 (1000kPa) を下回ると、出力は最大値の約 4.9V で飽和します。

よろしくお願いいたします。

トーマス

PS: この回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」または「役に立った」とマークしてください。ありがとう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 08:42 AM
Updated by: