935772_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

935772_ja-JP

935772_ja-JP

imx8mボード用エミュレータの構築と使用方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

私はimx8m mini EVKとAndriod 9.0 AOSPバージョンを使用しています。

imx8 EVK ボード用の AOSP を正常にダウンロードしてビルドすることができ、正常に動作しています。

imx8mm evk の AOSP をビルドするには、以下のコマンドを使用しました。

$ ソースビルド/envsetup.sh

$ ランチ evk_8mm-userdebug

$ make 2>&1 | ビルドログ.txtを保存する

しかし、開発やテストの作業にはエミュレーターを使用したいと考えています。

エミュレータコマンドを実行すると -

$ エミュレータ

エミュレータは開きますが、起動も動作もまったくしません。

いくつかのブログやAOSPのドキュメントでは、ランチaosp_x86_64-engで動作すると記載されています。

しかし、私はimx8 mini EVKボードでエミュレーターを使用したいと考えています。つまり - ランチ evk_8mm-userdebug

imx8MMビルドでエミュレータを使用する方法を教えてください。例:-> lunch evk_8mm-userdebug

それを実行するために必要なすべての変更と設定は何ですか。

ありがとう、よろしく。

マニーシュ

Androidi.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノi.MX6_すべてi.MX6DLi.MX6Duali.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7Duali.MX7Soloi.MX7ULPi.MX RTLinuxRe: How to build and use emulator for imx8m board

このガイドは、i.MX8M ボード専用のエミュレータをビルディングする人にとって非常に役立ちます。ステップバイステップの指示により、環境を簡単にセットアップし、エミュレータをスムーズに実行できるようになります。自分のデバイスで試してみて、パフォーマンスがどの程度優れているか確認するのが楽しみです。共有していただきありがとうございます!

Re: How to build and use emulator for imx8m board

こんにちは、

最新の Android を imx8 にどのように移植したのですか?

私は Android システム開発を始めたばかりですが、何かアドバイスをいただけませんか?

私はAOSPをダウンロードしてビルドし、エミュレータで実行しましたが、次のステップはまだ決めていません。アドバイスをいただければ幸いです。

お時間をいただきありがとうございます

よろしくお願いいたします。

Re: How to build and use emulator for imx8m board <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

申し訳ございませんが、エミュレーションとaosp_x86_64-engデバイスは弊社のBSPではサポートされておりません。ご不便をおかけして申し訳ございません。

ただし、変更を加えた ASOP コードは、次の git からダウンロードCAN。

repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-9.0.0_r35 # このブランチは、最新の Android バージョンで使用されるリビジョンです。

リポジトリ同期

よろしくお願いいたします。

ディエゴ。

Re: How to build and use emulator for imx8m board<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

上記の質問に関して何か提案はありますか?

ありがとうございます

マニーシュ

Re: How to build and use emulator for imx8m board<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

上記の投稿で述べたように、imx8ミニボードのすべてのAOSPソースコードをコンパイルすることができました。

imx8m Mini EVK ボードでテストできました。

しかし、Ubuntu Linux でエミュレータを起動しようとすると、エミュレータ ウィンドウは表示されますが、永久にブラックアウトしたままになります。

コマンドは次のとおりです -

$ エミュレータ

 

Android エミュレータで imx8 mini AOSP とその Android フレームワークを起動することは可能ですか?

可能であれば、その手順は何ですか?または、エミュレーションを行う別の方法はありますか?

注記 -

いくつかのブログやAOSPのドキュメントでは、ランチaosp_x86_64-engで動作すると記載されています。

しかし、AOSPをダウンロードして、ランチのaosp_x86_64-engコマンドからビルドしようとすると、次のようなエラーが発生します。

/bin/bash: -c: 行 0: `echo -e "\033[1mvendor/nxp-opensource/fsl_imx_demo/イーサネット/Android.mk:\033[31merror:\033[0m\033[1m" イーサネット: LOCAL_SDK_VERSION (system_current) と LOCAL_PRIVATE_PLATFORM_APIS (current) の両方を指定していますが、どちらか一方だけを指定する必要があります "\033[0m" >&2'
build/make/core/sdk_check.mk:34: エラー: 完了。
14:57:53 ckati が失敗しました: 終了ステータス 1

imx8用のNXP WebサイトからAOSPをダウンロードしてビルドするために私が実行した手順 -

$リポジトリ初期化 -u https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest.git -b imx-android-pie -m imx-p9.0.0_2.0.0-ga.xml

$リポジトリ同期

$ ソースビルド/envsetup.sh

$ ランチ evk_8mm-userdebug

$ make 2>&1 | ビルドログ.txtを保存する

さて、私の質問は ->

1. 上記のコマンドで生成されたこの AOSP ビルドでエミュレータを使用するにはどうすればよいですか?

2. ダウンロードした AOSP ソース コードを lunch aosp_x86_64-eng 用にビルドするにはどうすればよいですか?

3. NXP から変更を加えずに Android Pie の生の AOSP ソース コードをどこからダウンロードできますか?

ありがとうございます

マニーシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 12:04 AM
更新者: