894028_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

894028_ja-JP

894028_ja-JP

MFRC630とCLRC663は互換性がありますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

現在、当社の製品は2台のCLRC663を使用しています。これらは50オームのインピーダンスにマッチングされているため、CLRC663の「高電流」機能を活用しません。未来では制作コストを節約し、1 CLRC663(14443と15693をサポートする必要があるため必要)と1 MFRC630(2つ目のリーダーはmifareのみで済みます)だけを使いたいと考えています。

両方の製品で自社ライブラリをテストすることに成功しましたが、「変更可能な」UIDチップタイプでも動作しているようです

良い。つまり、ソフトウェアの問題ではないということです。私の推測では、MFRC630はCLRC630とは別のファームウェアで、サポートしていないのだと思いますISO15693

フットプリントとピン配置は同じです

唯一気になるのは、マッチングについてです。

ミフェアでマッチングされたCLRC663を、マッチングネットワークを変えずにドロップインMFRC630に置き換えることは可能でしょうか?

NFCコントローラーソリューションNFCフロントエンド・ソリューションRe: MFRC630 and CLRC663 Interchangeability?

すでに答えは見つかっていると思いますが、これを見つけた方のために、アプリケーションノート(https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11256.pdf)に「変更は不要」と書かれています。

私もMFRC630を使用するプロジェクトに取り組んでいますが、開発段階ではCLRC663を使用しています。CLRC663用の基板が存在するからです。プロジェクトが終わったら、移行が申請書の通りスムーズに進んだかどうかを確認する投稿を追加します。

Re: MFRC630 and CLRC663 Interchangeability?

こんにちは、 @jof さん、

はい、これらのICは「チューニング」に対応しています。シリコンは同じですが、MFRC660 MIFAREテクノロジ(ISO 14443、タイプA)のみをサポートし、CLRC663はタイプA、タイプB、その他すべてのテクノロジをサポートしていますISO15693...


BR


トマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: