您好,
我们在相对模式下使用 MPXV5100DP 压力传感器,这意味着我们使用偏移量进行测量时总是从 0 开始。数据表显示最大误差为 +-2.5kPa/ 25 毫巴。不过,我相信这是绝对准确的。是否有衡量相对准确性的标准?为了说明准确性,脚注中写道
精度(误差预算)包括以下内容:线性度:[...]温度滞后:[...] 压力滞后:[...] TcSpan:[...] TcOffset:[...]与标称值的偏差:偏移或满量程与标称值的偏差,在 25 °C 时占 VFSS 的百分比。
如果没有最后一项,即标称值的变化,如何获得精度?因为我的测量是相对测量,所以我不在乎两个传感器在开始时是否完全偏移。但线性度等的精度确实很重要。
谢谢!
克莱门斯
嗨,克莱门斯、
对于给您带来的不便,我深表歉意,但不幸的是,没有描述过 MPXV5100DP 的相对精度,只有精度(误差预算),你可以在设备数据表中看到。
祝您愉快,
Jose
-------------------------------------------------------------------------------
注:
- 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢!
- 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略
如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。
-------------------------------------------------------------------------------