879608_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

879608_zh-CN

879608_zh-CN

T1042D4RDB 从 SD 卡启动时出现网络问题<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我从 SD 卡启动时,T1042D4RDB 的以太网连接出现问题。

以下是我启动时的输出:

SERDES 参考:0x86
网络:正在初始化 Fman

MMC 读取:设备 # 0,块 # 2080,计数 128 ...
Fman1:7fdf8f88 处的数据不是固件
未找到以太网接口。
按任意键停止自动启动:0
=> md 0x7df8f88
07df8f88: deadbeef deadbeef deadbeef deadbeef ................
07df8f98:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................
07df8fa8:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................
07df8fb8:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................
07df8fc8:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................
07df8fd8:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................
07df8fe8:死牛肉 死牛肉 死牛肉 死牛肉 ................

从 u-boot 代码中可以看出,u-boot 认为它可以从 SD 卡读取数据,但是“0xdeadbeef”表示该地址的 RAM 中没有任何写入操作。

奇怪的是,在 u-boot drivers/net/fm/fm.c 中,blk_dread() 的返回值并没有被检查:

printf("\nMMC 读取:设备 # %u,块 # %u,计数 %u ...\n",
dev,block,cnt);
mmc_init(mmc);
(void)blk_dread(mmc_get_blk_desc(mmc), blk, cnt,
地址);
}
[已删除]

/* 如果存在,请上传 Fman 微代码 */
rc = fman_upload_firmware(index, &reg->fm_imem, addr);
如果 (rc)
返回 rc;
env_set_addr("fman_ucode", addr);

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

KrogerFeedback 是一项顾客调查,旨在让购物者有机会分享他们在 Kroger 的购物体验。顾客在完成最近的购物后,可能会被邀请就商店清洁度、产品供应情况、结账速度、员工服务以及整体满意度提供反馈。该调查旨在帮助克罗格公司了解顾客喜欢什么以及哪些方面需要改进。

参与者应妥善保管收据,因为收据上可能包含访问调查所需的信息。诚实、认真地回答这些问题有助于克罗格公司改进其产品和服务。根据当前促销活动的不同,符合条件的参与者还有机会获得奖励或参加抽奖活动。

Kroger反馈

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

KrogerFeedback 是一项顾客调查,旨在让购物者有机会分享他们在 Kroger 的购物体验。顾客在完成最近一次购物后,可能会被邀请就商店清洁度、产品供应情况、结账速度等问题提供反馈意见。

Kroger反馈


Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

Wingstop.com/survey – Mywingstopsurvey.com/usa 这是 Wingstop 提供的一项在线调查,允许顾客对他们上次的用餐体验提供宝贵的反馈。

Wingstop 公司希望您能提供反馈意见,帮助他们了解可以做出哪些改变,以确保顾客获得更好的体验。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

专为洛克希德·马丁公司员工设计的登录网关称为LMPeople External 。员工可以通过该门户网站访问一系列服务,包括工资单、福利和个人数据。


Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

欢迎参加温蒂汉堡顾客满意度调查。我们重视您的坦诚反馈,感谢您抽出时间完成我们的调查。

https://haioly-tsiiv-splieurk.yolasite.com/

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

澄清:这不是为 Raspberry Pi 或我的 PC 准备的,而是为 T1042D4RDB 准备的。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我没有使用 SDK v2.0。它相当老旧,而且与 Ubuntu 18 不兼容,我尝试过(据我所知是 Python 2 与 3 之间的兼容性问题)。


我使用的是 Poky 2.6.1 版本。

问题:

1. 为什么 Poky 2.6.1 会发布 3 个不同的版本?

2. 为什么发货时要附带一个无法正常工作的最新版本?


干杯,

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FMan 微代码版本必须与 SDK 版本保持一致。

我原本以为使用的是 SDK v2.0。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我明白了!谢谢!我之前没意识到 u-boot 镜像中没有包含 fMan 固件。

我试过用 108.5.9,但是不行。T1042D4RDB 出厂预装 106.4.18 版本,并且运行正常。

我觉得很奇怪,既然108.15.9这个地址不能用,为什么还要把它列出来,反而推荐107.4.2呢?

你是如何得出107.4.2是正确的编程版本的结论的?

$ ls tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_*.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_106_4_18.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_108_5_9.bin

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

需要将 FMan 微代码(附件)从 0x820 块写入 SD 卡。

In U-Boot: =>tftp 100000 fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin  =>mmc write 100000 820 37   In Linux: # dd if=fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin of=/dev/sdb  seek=2080 bs=512
Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

White Castle 调查为顾客提供了一种简单的方式,让他们可以分享对最近用餐体验的反馈。通过完成调查,您可以对食品质量、服务、清洁度、员工行为和整体满意度发表评论。您的诚实反馈有助于 White Castle 了解顾客喜欢什么以及哪些方面需要改进。如需参与,请准备好您最近的收据,并按照公司提供的调查说明进行操作。

根据您的实际访问情况,认真回答每个问题。根据当前的促销活动,完成调查问卷还有机会获得奖励或特别优惠。花几分钟时间回复,有助于改善您未来在 White Castle 的用餐体验。

WhiteCastle 的顾客

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

JackListens 是 Jack in the Box 的顾客反馈调查,让顾客能够轻松地分享他们最近的用餐体验。该调查通常会询问食品质量、服务、清洁度、员工友好度和总体满意度。

参与活动,顾客可能需要提供最近在 Jack in the Box 用餐的小票信息。如实填写调查问卷,可以帮助餐厅了解顾客喜欢什么以及哪些方面需要改进。根据当前促销活动的不同,符合条件的参与者也可能获得验证码或其他奖励。花几分钟时间完成 JackListens 问卷调查,即可轻松提供有关您此次访问的宝贵反馈。

JackListens

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-12-2026 02:43 AM
更新者: