879608_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

879608_ja-JP

879608_ja-JP

T1042D4RDB SDカードからの起動時にネットワークの問題が発生する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SDカードから起動しているときにイーサネットがうまく動作しないT1042D4RDB問題が発生しています。

起動時の出力は以下のとおりです。

SERDES参照番号:0x86
ネットワーク: Fmanを初期化しています

MMCは「dev #0、ブロック#2080、カウント128...」と表示しました。
Fman1: 7fdf8f888のデータはファームウェアではありません
イーサネットは見つかりませんでした。
自動起動を停止するには、任意のキーを押してください: 0
=> md 0x7df8f88
07df8f88: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8f98: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8fa8: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8fb8: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8fc8: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8fd8: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................
07df8fe8: デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ デッドビーフ ................

u-bootコードから判断すると、u-bootはSDカードから読み取れると思っていましたが、「0xdeadbeef」はそのアドレスでRAMに何も書き込まれていないことを示しています。

奇妙なことに、blk_dread()からの返り値は以下のu-boot ドライバ/net/fm/fm.cで確認されていません。

printf("\nMMC読み取り: デバイス# %u、ブロック# %u、カウント%u ...\n",
dev、blk、cnt);
mmc_init(mmc);
(void)blk_dread(mmc_get_blk_desc(mmc), blk, cnt,
アドレス);
}
[削除済み]

/* Fmanマイクロコードが存在する場合はアップロードする */
rc = fman_upload_firmware(index, &reg->fm_imem, addr);
if (rc)
return rc;
env_set_addr("fman_ucode", addr);

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

KrogerFeedbackは、買い物客がKrogerでの体験を共有する機会を提供する顧客アンケートです。最近の購入を完了した後、顧客は店舗の清潔さ、商品の入手状況、チェックアウト速度、従業員サービス、全体的な満足度についてフィードバックを依頼することがあります。この調査は、クローガーがお客様の好みや改善点を把握することを目的としています。

参加者は、アンケートにアクセスするために必要な情報が記載されている場合があるため、領収書を手元に置いておくべきです。質問に正直かつ思慮深く答えることが、Krogerの製品やサービスの改善に役立ちます。現在のキャンペーン内容によっては、対象となる参加者は報酬を受け取ったり、懸賞に応募したりする機会を得られる場合もあります。

Krogerのフィードバック

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

KrogerFeedbackは、買い物客がKrogerでの体験を共有する機会を提供する顧客アンケートです。最近の購入を完了した後、顧客は店舗の清潔さ、商品の入手状況、チェックアウト速度についてフィードバックを依頼することがあります。

Krogerのフィードバック


Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

Wingstop.com/survey – Mywingstopsurvey.com/usa Wingstopが提供するオンラインアンケートで、お客様が直近の訪問体験について貴重なフィードバックを提供できます。

Wingstop社は、お客様の体験を向上させるために何を変更できるかを理解するために、あなたにフィードバックを提供してほしいと考えています。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

ロッキード・マーティンの従業員専用に設計されたログインゲートウェイは、 LMPeople Externalと呼ばれています。従業員は給与明細、福利厚生、個人データなど、さまざまなサービスにアクセスできます。


Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

ウェンディーズ顧客満足度調査へようこそ。皆様からの率直なご意見を大変貴重に思っており、アンケートにご協力いただいたことに感謝いたします。

https://haioly-tsiiv-splieurk.yolasite.com/

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

補足:これはRaspberry Piや私のPC用ではなく、T1042D4RDB用です。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SDK v2.0は使っていません。かなり古く、Ubuntu 18とは互換性がありませんでした(Python 2と3の問題があるようです)。


私はPoky 2.6.1を使用しています。

質問:

1. Poky 2.6.1にはなぜ3つの異なるバージョンが含まれているのでしょうか?

2. なぜ動作しない最新バージョンを同梱するのか?


乾杯、

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FManのマイクロコードリビジョンはSDKのリビジョンと整合している必要があります。

私の推測ではSDK v2.0が使われていると思っていました。

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

なるほど!ありがとうございます!u-bootイメージにfManファームウェアが含まれていないことに気づきませんでした。

108.5.9で試してみましたが、うまくいきませんでした。T1042D4RDBには106.4.18が同梱されており、正常に動作しました。

108.15.9が動作しないのに、それが含まれていること、そして107.4.2を推奨していることが不思議に思います。

107.4.2がプログラミングに適したバージョンであるという結論に至った経緯を教えてください。

$ ls tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_*.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_106_4_18.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin
tmp/deploy/images/t1042d4rdb/fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_108_5_9.bin

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SDカードの0x820番地から、添付のFManマイクロコードを書き込む必要があります。

In U-Boot: =>tftp 100000 fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin  =>mmc write 100000 820 37   In Linux: # dd if=fsl_fman_ucode_t1040_r1.1_107_4_2.bin of=/dev/sdb  seek=2080 bs=512
Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

ホワイトキャッスル調査は、お客様が最近の食事体験についてのフィードバックを簡単に共有できる手段を提供します。アンケートに回答することで、食品の質、サービス、清潔さ、スタッフの行動、全体的な満足度についてコメントできます。皆様の率直な回答により、ホワイトキャッスルはお客様が何を楽しんでいるのか、どこで改善が必要かを理解する助けとなります。参加するには、最新の領収書を手元に置き、会社が提供する調査指示に従ってください。

実際の訪問に基づいて、各質問に慎重にお答えください。現在実施中のキャンペーンによっては、アンケートに回答することで報酬や特別オファーを受け取れる場合もあります。数分の返信を取ることで、今後のホワイトキャッスル訪問の質を向上させることができます。

ホワイトキャッスルのお客様

Re: T1042D4RDB networking problems when booting from SD card

JackListensはJack in the Boxの**お客様**フィードバック調査で、**お客様**が最近の食事体験を簡単に共有できる仕組みです。この調査では、通常、食品の品質、サービス、清潔さ、スタッフの親しみやすさ、そして全体的な満足度について尋ねられます。

参加するには、最近のジャック・イン・ザ・ボックスのレシートからの情報が必要になる場合があります。アンケートを正直に回答することで、レストランがお客様の好みや改善点を把握するのに役立ちます。現在のキャンペーン内容によっては、対象となる参加者は認証コードやその他の特典を受け取ることができる場合があります。JackListensに数分かけて回答していただくことは、ご来店に関する貴重なフィードバックを提供する簡単な方法です。

ジャックリスンズ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: