870569_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

870569_zh-CN

870569_zh-CN

有关 AN5019 中磁性校准的问题<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

我正在根据 AN5019 Rev 2.0 第 5 节进行磁场校准。七参数模型

我不太理解第 22 页的内容。

关于 |A|=1...It says

pastedImage_2.png

您能给我更多关于这一段的信息吗?如果我们假设衰减为 40% 或 60% 呢?它对计算有什么影响吗?
,在理解这些内容之前,我应该掌握哪些知识?
非常感谢

传感器融合Re: Question about Magnetic Calibration in AN5019<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

不,即使你假设衰减为40%或60%,也不可能做出|A|=10,你发送的段落中提到了原因,即实际上不可能将地磁场场强度与软铁分开,这就是为什么在恩智浦软件中,我们总是设置筛铁矩阵的行列式 |A|=1。


您可 从以下网址下载 硬铁和软铁校准 的完整源代码和许可证 https://www.nxp.com/support/developer-resources/evaluation-and-development-boards/freedom-developme...


我们通过从MCUXpresso下载用于 FRDM_K64F 和 FRDM_K22F 的 KDSK,在传感器融合库的 7.2 版上提供带完整源代码的全优化 MCU 软件,包括用于硬铁和软铁的 10 元磁校准模型。

*请在构建 KSDK 时选中 ISSDK 复选框。


下载后,您可以在项目中的 magnetic.c 文件中找到 10 个元素的具体代码。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 10:15 AM
更新人: