864889_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

864889_zh-CN

864889_zh-CN

FXTH87xx 最低功耗<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好

我正在调试 FXTH870911 的功耗。
目前的最小电流为 98-115μA。
经过计算,目前的耗电量无法满足需求。
我想知道该芯片的最小工作电流是多少,以及它是如何实现的。

提前感谢!

Re: FXTH87xx minimum power consumption<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您好,

下面是 25°C 时的典型电流消耗:

pastedImage_1.png

您可以在设备数据表中找到停止模式的详细描述。

在项目中,如果选择了 LF_COMMUNICATION(通信)模式,则在 STOP1 中启用 LF 块。

 pastedImage_3.png


模式的选择应在项目的 user_configuration.h 文件中进行。

在该文件中,可以选择三种不同的模式,一种使用 LF(LF_COMMUNICATION),另两种不使用 LF。

我建议选择 NO_LF_PWU 模式:在该模式下,FXTH 会定期唤醒以发送 RF 帧,在两次发送之间,FXTH 会转到 STOP1 并禁用低频。在这种模式下,两次射频传输之间的功耗应为 500nA。

顺祝商祺!

托马斯

PS:如果此答案有助于解决您的问题,请标记为"正确" 或 "有帮助"。谢谢。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 06:25 AM
更新人: