834577_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

834577_zh-CN

834577_zh-CN

MPX5700D 传感器 - 如何在歧管上正确密封?塑料机身对它来说似乎太粗糙了--我有漏水现象。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我试着在外径上密封,但观察到泄漏,我试着增加密封压缩,但还是泄漏。

在靠近外缘的钢板上密封不是更好吗?

谢谢您!

压力传感器Re: MPX5700D sensor - how properly seal it on manifold? Plastic body seems to be too rough for it - I have leaks.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

谢谢你,波林、

AN936 中描述的方法对我不起作用 - 我的四周都有泄漏。解决这个问题的是前软硅胶平垫圈。难道没有人告诉你环氧树脂很脏吗?笑一笑我们正在尽量避免在流程中出现这种情况!尤其是在昂贵的机加工歧管上安装压力表时。

此致,

谢尔盖

Re: MPX5700D sensor - how properly seal it on manifold? Plastic body seems to be too rough for it - I have leaks.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,谢尔盖、

 

我们有有关 MPX 系列压力传感器的安装技术和测试的应用笔记 AN936。在本应用说明中,我们推荐使用 Parker Seal 的硅树脂 O 形圈(p/n#2-015-S469-40)。

 

当涉及到基本传感器(数据表中的 CASE 867-08)时,它通常被卡在外壳内,外壳上有伸出的 "端口",以便通过管道进行连接。O 形环位于传感器的斜边上,高度刚好不接触引线。O 形环将用于类似图 8 中的测试夹具。 当从右侧压入基本压力封装时,这将为测试夹具提供良好的紧密密封。此外,我们还在应用说明中提到了推荐用于将传感器单元粘合到定制外壳或端口上的粘合剂或环氧树脂,以及可用于搜索任何泄漏的测试。

 

希望这些信息能有所帮助,并对延迟回复表示歉意。

 

顺祝商祺!

Paulina

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 04:33 AM
Updated by: