皆さんこんにちは
輸送中の衝撃や傾きを測定できるセンサを作りたいのですが、どのようなセンサが必要ですか?おすすめのモデルはありますか?
こんにちは、アンディ。
傾きを測定するには、加速度センサを使用できます。プロジェクトがトランスミッション(オートモーティブ)向けである場合、当社は、SPI を使用して通信し、AEC-Q100 認定を受けた、デュアル軸の低 g ソリューションであるMMA69xxKQ をご用意しています。代表的なアプリケーションとしては、電子パーキングブレーキや傾き測定などが挙げられます。
また、傾きを感知するために使用できる3 軸加速度センサ(IoT アプリケーション用のアナログおよびデジタル) もあります。例:
基本設定とデバイスを傾きセンサとして構成する方法については、アプリケーション ノートAN4296を参照してください。
開発ボードとして、 MMA8491 3軸デジタル加速度計用のセンサーツールボックス開発プラットフォームがあります。
アプリケーション ノートAN4693では、軸に沿った揺れや傾きの検出を含む過渡検出機能について説明します。
ソフトウェアとツールのセクションでは、このセンサーで使用できる評価ボードについて説明します。
リンクで利用可能な評価ボードだけでなく、このセンサーの使用に役立つアプリケーションノートの拡張リストも確認できます。
リンクで利用可能な評価ボードだけでなく、このセンサーの使用に役立つアプリケーション ノートの拡張リストも確認できます。
リンクで利用可能な評価ボードだけでなく、このセンサーの使用に役立つアプリケーション ノートの拡張リストも確認できます。
この情報が役に立つことを願っています。これらの製品について詳しく知るには、ドキュメントを確認することをお勧めします。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
すてきな一日を、
パウリナ