814558_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

814558_ja-JP

814558_ja-JP

LS1046A カスタムデザインHRESET_Bリリースされていません<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

LS1046Aプロセッサーを活用したカスタムデザインを作ろうとしています。(基板設計ではRDBを基準にしていました。)すべての電源レール電圧が正しいことを確認し、電源シーケンスのタイミングを測定したところ、すべてデータシートに記載されている許容範囲内であることが確認されました。私が経験している問題は、プロセッサーをリセットから解除できないことです。測定したところ、プロセッサーがHRESET_B信号を放っていません。リファレンスマニュアルによると、初期化中はプロセッサがこのラインを低く保ち、RCWの読み込みやPLLのロック後はリリースするそうです。RCWにエラーがあるのかと思い、代わりに内蔵のRCW値を使いました。(プロセッサに0x9Eと0x9F RCWの両方を固定しましたが、結果は同じでした。)

今のところ、私は少し途方に暮れています。クロックは納期通りに納品され、スルーレートはすべて仕様範囲内であり、ストラップ値を解放する前に適切な時間保持しています。リファレンスマニュアルには、PBLがエラーに遭遇した場合にRESET_REQ信号を切り替えると書かれていますが、私はそのような現象は見ていません。私の現時点での結論は、PBLが実行されていないということです。これはプロセッサがまだリセット状態にあるサインです。

何か見落としている点があるのでしょうか?次にどこを探せばいいでしょうか?私のタイミングは仕様の範囲内ですが、RDBとは完全に一致しません(ボード上の関連信号をプローブしました)。LS1046の電源シーケンス制御はどの程度敏感ですか?

よろしくお願いいたします。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released

こんにちは、ブライス

正しい方向にするためにどのシーケンスを変更したのか説明してもらえますか?現在、私もカスタムLS1046Aボードで同様の問題に直面しています。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

上記のご回答、ありがとうございました。

最後に、CPLDコードのパワーシーケンスの問題を解決しました。元のコードがこの問題を引き起こしていたため、コードを書き直したところ、問題は解消されました。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

プロセッサ接続の回路図を確認できるように、技術CASEを作成してください。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ハードウェアには、フラッシュメモリから取得したRCWではなく、ハードコードされたRCWを使用するように設定しました。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

RCWが外部フラッシュメモリから読み取られているかどうかを、デジタルオシロスコープを使用して確認してください。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

ご回答ありがとうございます。上記すべてが良好な状態であることを確認しました。ただし、最後の点について一つ質問があります。これは電源投入リセットシーケンスを完了するために必要な手順なのでしょうか?先ほど述べたように、RESET_REQ信号を観測できないため、PBLの実行はできないと考えています。SerDesリファレンスクロックは、PBLを実行するために必須ですか、それともPBLがシステムをセットアップしている段階で必要になりますか?

よろしくお願いします。

Re: LS1046A Custom Design HRESET_B not released<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

最初の確認段階として、以下を点検してください。

1) QorIQ LS1046A、LS1026Aデータシートの表1の注記に明示的に記載されているすべての信号のPORレベル。バスごとのピン配置リスト。

2) HRESET_Bは外部からアサートされない

3) SerDesリファレンスクロックはデータシートの要件に準拠しています。

問題が解決しない場合は、次のブリングアップステージを技術ケースとして行う方が便利です。

https://community.nxp.com/thread/381898

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Monday
Updated by: