807651_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

807651_ja-JP

807651_ja-JP

MPX4115AP ポート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPX4115シリーズのデータシートには、MPX4115APが「ポート付き素子」として記載されています。これはどういう意味ですか?また、ポートの用途は具体的に何ですか?

Re: MPX4115AP port<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

どうもありがとうございました!

Re: MPX4115AP port<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、メガさん。

部品番号の文字「A」は「絶対」を意味するため、P1 に加えられる圧力は P2 側に密封された真空基準に対して測定されます。

pastedImage_6.png


当社の差圧センサは、部品番号に「D」の文字が付いていることで識別できます(例:MPX5100 D P) と 2 つの入力ポート:

pastedImage_4.pngpastedImage_5.png


圧力測定と NXP 圧力センサの統合レベルについて詳しく知るには、この記事を詳しく読んでください。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Re: MPX4115AP port<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、トーマス。

ご返信ありがとうございます。もう1つだけ明確にしておきます。ホース/チューブ接続とのインターフェースは、センサを差動センサとして使用できることを意味しますか?

Re: MPX4115AP port<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、メガさん。

ポート付きバージョン (AP、AS、または ASX サフィックス付き) では、ホース/チューブ接続を介してデバイスに圧力をインターフェイスできます。

pastedImage_2.png

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 11:03 AM
Updated by: