799174_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

799174_zh-CN

799174_zh-CN

无法从 MMA9555L 读取有效数据<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好,

我正在通过 i2c 接口使用 MMA9555L 模块,但在使用 MMA9555L 的计步器功能时遇到了问题。为了进行正确性检查,我读取了版本信息,结果正常,并返回了所需的数据,但当我想读取计步器应用程序的数据时,从属设备却返回了无意义的数据。下面是我的代码:

void main()

{

void pedometerConfigRegs(); //设置计步器应用程序的配置寄存器

//将这些字节发送到该部分:0x15、0x20、0x00、0x11、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

void pedometerReadValue(); // 读回从属设备的数据

//将这些字节发送到该部分:0x15、0x30、0x00、0x0C

    while(1)

    {

read_i2c(16);

    }

}

如蒙帮助,不胜感激。

此致,

米拉德

加速度传感器陀螺仪Re: can't read valid data from MMA9555L<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,米拉德、

要更新信息,COCO 标志应为 1、

因此,写入和读取之间的固定延迟将确保数据的正确性、

延迟必须为> 33ms。

另外,在设置计步器功能之前,您是否将设备退出睡眠模式,即 RESET?

为此,您需要清除 CFG 寄存器的第 0 位。

至于错误代码,可能是您发送的命令不正确、

您能分享一下您所做的修改吗?

谢谢!

此致,

奥尔多

Re: can't read valid data from MMA9555L<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

经过一些修改,现在从属设备返回错误 0x9C,而不是 0x80,这表明"命令解释器无法识别命令代码。"

如何解决这个问题?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 01:23 PM
Updated by: