791876_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

791876_ja-JP

791876_ja-JP

IARダウンロードKEAが実行されない<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは:

コードをダウンロードしてリセットした後、プログラムが実行されません。RAMにダウンロードする必要があります。プロジェクトをFlashにダウンロードするように設定するにはどうすればよいですか?

Kinetis EシリーズMCUKinetis EAシリーズMCURe: IAR 下载KEA不运行<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう、ロビン。

私たちは、Flashloader のダウンロード プロセスに問題がないことを確認しており、同時に、リンク ファイルに指定されている中断方向の量にも問題がないことを確認しました。

微信图片_20181214172346.png

微信图片_20181214172323.png微信图片_20181214172330.png

Re: IAR 下载KEA不运行<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ロビン

ジャックの問題は実は私の問題なのです。

具体的には、KEAZN64 チップに使用した開発環境は IAR 8.30.1 であり、プログラムは KEA64 のサンプル ファイルに基づいて開発されました。

エミュレータを接続し、プログラムをダウンロードしてデバッグすると、正常に実行できます。

.outファイル(ダウンロードファイル)を生成した後、エミュレータを取り外した後、プログラムが正常に動作しなくなりました。プログラムはRAMに書き込まれているようですが、フラッシュメモリには書き込まれていないようです。

設定オプション -> リンカー -> 設定 -> KEAZN64xxx2.icf

オプションやその他の設定を構成する方法についてアドバイスをいただけますか?

Re: IAR 下载KEA不运行<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは:ジャック

どの例を使ったのか分かりません。

TRK-KEA128_IAR_LABTS1 サンプルを公式の TRK-KEA128: Kinetis KEA128 StarterTRAK for CAN Applications ページからダウンロードした場合、デフォルトで Flash にダウンロードされます。設定については、このサンプルを参照してください。

 

よろしくお願いします、

ロビン

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:50 PM
Updated by: