767329_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

767329_zh-CN

767329_zh-CN

FXTH8709116T1 和 FXTH8709226T1 有什么区别?我在数据表中没有看到任何明显的区别,也许我遗漏了什么?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好 - 我正在查看恩智浦的 TPMS 芯片,但看不出 FXTH8709116T1 和 FXTH8709226T1 之间有什么区别? 有人能告诉我吗?

非常感谢

Peter

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1?  I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,托马斯

谢谢您的帮助。 能否与我们联系 x22 固件指南的更新版本何时可用?

非常感谢

Peter

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1? I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,彼得、

是的,将软件从 x22 移植到 x11 非常简单。通过比较x11 固件用户指南x22 固件用户指南,可以列出两种固件之间的区别。也可在 本网页"用户指南 "下找到 这 两份指南。

注意:当前的 x22 固件用户指南将很快更新(几周内),因为当前版本中的某些信息还不完整。

顺祝商祺!

托马斯

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1? I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,托马斯

感谢您的回复。我的问题的背景与需要将软件从 x22 移植到 x11 有关。如果软件已经在 x22 芯片中实现,我想知道需要对软件做多大改动,以及需要进行多少后续测试。我想这个问题的答案与软件的具体功能有关,这也是我寻找固件规格的原因。您认为从 x22 到 x11 的软件移植是否简单?

非常感谢

Peter

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1? I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,彼得、

FXTH870922 固件包含与 FXTH870911 相同的功能,只是其中一些功能没有正确实现,因此无法使用。


这意味着与 FXTH870911 相比,使用 FXTH870922 没有优势。FXTH870922 固件没有额外的功能;相反,FXTH870911 固件的功能更多,因为所有固件功能都已正确实现

顺祝商祺!

托马斯

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1? I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,托马斯

感谢您的回复。 有什么地方能提供 FXTH870922 的固件指南吗? 我有 x11(和 x12)的指南,我想知道它们到底有什么区别。 或者更好的是,能准确描述差异(在性能或功能等方面)的东西?Capture_03.PNG

非常感谢

Re: What is the difference between the FXTH8709116T1 and the FXTH8709226T1? I don't see any obvious differences in the data sheet, perhaps I'm missing something?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,彼得、

唯一不同的是内部的固件,硬件是一样的。


FXTH870922 固件是为希望在先前 TPMS 设备的固件与当前 FXTH 之间兼容的客户发布的。该固件不具备FXTH870911固件的所有改进功能。因此,建议所有新客户使用FXTH870911,而不是FXTH870922

顺祝商祺!

托马斯

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 06:11 AM
Updated by: