746156_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

746156_ja-JP

746156_ja-JP

TI LSF0204を交換してください。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

NXP NTB0104をTI LSF0204の代替品として直接使用することは可能でしょうか?

あるいは回路の変更が必要でしょうか?

追伸:UARTインターフェース、1.8Vから3.3Vまでです。

本当にありがとうございます。

Re: Replace TI LSF0204

コントローラーから1.8VのUARTのTX信号とRX信号を3.3V、さらにBERGピンに変換するためにNTB0104を使っています。うまくいかなかった。しかし、NTB0104をNTS0104に交換したら正常に動作しました。その理由は何でしょうか?

Re: Replace TI LSF0204<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXP製品に興味を持ってくださりありがとうございます。

はい、直接交換できます。

よろしくお願いいたします

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-12-2026 02:27 AM
Updated by: