743959_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

743959_ja-JP

743959_ja-JP

圧力サイクルに対する安定性<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

MPXV4006は、下記の通り150万回の圧力サイクルまで安定性があります。

pastedImage_1.png

フルスイング圧力を加えることで圧力サイクルが得られると思います。

0.6kPa圧力(仕様の10%)サイクルの環境で使用する場合、圧力サイクルは何回ありますか?

計算式があれば教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。

キニワ 正治

圧力センサRe: stability to pressure cycle<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、トーマス。

ご回答ありがとうございます。

その価値については理解しています。

よろしくお願いいたします。

キニワ 正治

Re: stability to pressure cycle<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、マサヒロさん。

残念ながら、お問い合わせの中間値はテストしておりません。この場合のオフセット安定性は統計値であり、センサ範囲の 10% では値に変化がないと予想されます。

よろしくお願いいたします。

トーマス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 12:24 PM
更新人: