734397_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

734397_ja-JP

734397_ja-JP

ksz8863およびlwipとのインターフェースとなるLPC1768<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ハイ

LPC1768 をリファレンス デザインとして使用すると、lwip tcp の例で問題なく動作します。

UDP の例では、Windows アプリからデータを送受信 CAN。

Microchip の 3 ポート スイッチ ksz8863 を LPC1768 にコネクテッドしましたが、udp が動作しません。

ステータスは次のとおりです:

1.スイッチへのリンクがあり、PHYレジスタを読み取るのと同じコードで読み取ることができます(mdioとmdcはfunc1です)

2. ビットバン、SMI、MIIを使用してチップにアクセスできます(mdioとmdcをgpio - func0に変更します)

3. スイッチで PHY モードではなく MAC モードを使用しようとしましたが、どちらも機能しませんでした。

マイクロコントローラにイーサネット・スイッチをコネクテッドして lwip を操作した人はいますか?

コードに変更を加える必要はありますか?

スイッチを phymore モードまたは mac モードで動作するように設定する必要がありますか (念のため)

質問はLPC1768 + ksz8863 + lwip + udpに直接CAN

ただし、任意のマイクロ コントローラ -> ポート スイッチ -> lwip + udp にも適用されます。

どのような情報でも歓迎します。

よろしくお願いします。

LPC17xxLPCOpenRe: LPC1768 to interface with ksz8863 and lwip

可能であれば、ksz8863とlpc1768のインターフェース図を共有してください。

Re: LPC1768 to interface with ksz8863 and lwip

こんにちは、

KSZ8863 と LPC4088 をインターフェースすることも計画しています。同じシリーズの NXP の LPC1768 を使用したことがあるので、LPC4088 用のドライバを実装する際に役立つコードを共有していただけませんか?

ご返信をお待ちしております。


よろしくお願いします。

ディーパク

Re: LPC1768 to interface with ksz8863 and lwip<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

問題を発見しました

emac_config.h内

PHYアドレスがある

/* MII/RMIIにコネクテッドされたPHYアドレス */
#LPC_PHYDEF_PHYADDR 3 を定義する

物理アドレスは3であるべきである

スイッチには3つのポートがあり、MIIは現在ポート3にコネクテッドされているため

リファレンス・デザインではポート1にコネクテッドされていた

これが唯一行うべき変更点です。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:28 PM
Updated by: