732897_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

732897_ja-JP

732897_ja-JP

MXP2202AP センサ (または類似のもの) を使用して水圧を感知できますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

データシートには、 「MPX2200シリーズ圧力センサの動作特性、および社内の信頼性・品質試験は、圧力媒体として乾燥空気を使用した場合に基づいています。乾燥空気以外の圧力媒体を使用すると、センサの性能および長期信頼性に悪影響を与える可能性があります。」と記載されていました。お客様のアプリケーションにおける圧力媒体の適合性については、工場にお問い合わせください

水圧を感知できるかどうか知りたいです。

ご協力ください!

圧力センサRe: Can I use MXP2202AP sensor (or similar) to sense water pressure?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アンドレア

NXP 圧力センサにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

このトピックに関する長い議論があるこのThreadをご覧ください。

 

お役に立てれば幸いです。

 

よろしくお願いいたします。

トーマス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 09:18 AM
更新人: