731205_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

731205_ja-JP

731205_ja-JP

MXPHシリーズ圧力センサ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MXPH6400 シリーズの圧力センサを湿潤環境 (淡水および海水) で使用した経験のある方と話す必要があります。センサの寿命はどの程度期待できますか?超ソフト RTV またはシリコン グリースの層を追加して内部のゲルを保護する方法はあるでしょうか?

どのような助けや指導でも本当にありがたいです。

ケリー・ボーサム、DASCOR, Inc. 619-794-7788 [email protected]

Re: MXPH series pressure sensors<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ウィリアムさん

すべてが順調であることを願っています。

残念ながら、MPXH6400 デバイスを湿った環境で使用した経験はありませんが、いくつかコメントや提案を追加したいと思います。


- すべての NXP 標準圧力センサ製品において、乾燥空気以外の環境は製品の信頼性と寿命に何らかの影響を与えることに注意してください。NXP のシリコン圧力センサは、オイル、ガス、ガソリン、水、水蒸気、化学物質とは互換性がありません。

- 数時間、あるいは数日の稼働後、水道の使用によりデバイスが故障する可能性があります。

- 通常、水測定アプリケーションでは、ヘッド チューブが使用されます。これは、水位または圧力を測定する必要がある容器とセンサーの間にある単純なチューブです。チューブ内に空気が閉じ込められ、センサーが液体の水から隔離されます。

詳細については、以下のアプリケーションノートを参照してください。

AN3728 - IPS PRT圧力センサのメディア互換性


- 適切なシリコンオイルを使用して、湿気や結露水の侵入からセンサを保護することを検討しましたか?

シリコングリースで圧力センサーを保護することは、当社の製品を過酷な媒体で使用する場合の最良の方法です。このソリューションを「産業的に」実装する方法について、私たちにはそれほど経験がありません。気泡を避けるために、グリースの充填は真空状態で行われます。通常、グリースによって機械的ストレスが生じ、オフセット値が変化する可能性があるため、オフセット調整が必要になります。この解決策はテスト済みであり、決定的なものと思われます。


- メディア耐性ジェルを搭載したデバイスの使用を検討しましたか?

NXP は、ダイを環境から隔離するために 2 種類のゲルを使用しています。当社のすべての標準タイプの圧力センサには、フルオロシリコーン ゲル (タイプ FE-53) が使用されています。メディア耐性ゲル (Sifel) は、主にオートモーティブ アプリケーションなどの高温環境で使用される当社の圧力センサに使用されています。MPXAZ、MPXVZ、MPXHZ という指定を持つすべての圧力センサーは、メディア耐性ゲル (Sifel) を使用しているものです。このシリーズのデバイスでは、過酷な媒体に対してより耐性のある当社のオートモーティブグレードのゲルが使用されています。ただし、お客様はアプリケーション内で検証を実行する必要がありますが、製品は既存の標準圧力センサよりも堅牢になります。


いずれの場合も、アプリケーション内で製品のパフォーマンスを検証し、すべてのリスクと責任を負う必要があります。


この情報が皆様のお役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

デビッド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 03:27 AM
更新者: