こんにちは、
フルオロシリコーンゲルとメディア適合ゲルを使用した貴社のセンサシリーズのメディア適合性についてお伺いします。具体的には、MPXH6300A/MPXx6250A/MPXH6400A。
各フルオロシリコーン/メディア対応ゲルと互換性のある液体のリストはありますか?
液体と長時間直接接触するとパフォーマンスに影響がありますか?
具体的には、シリコン オイルがこれらのセンサと組み合わせて使用するのに適した液体かどうかを知りたいです。
よろしくお願いします、
ドミトリ
こんにちは、トーマス。
リンク先の文書を以前に読んだことがありますが、そこには役立つ情報がいくつか記載されていました。
しかし、表の結果が何を示しているかは少し不明瞭です。
たとえば、「メディア耐性ゲル」の下の 2 番目の列には、「テスト済み」と「正常」の両方が表示されます。これは、「テスト済み」が適切であることを意味しますか、それとも適切ではないことを意味しますか?
また、表を見ると、さまざまなゲルを使用した長期的な特性について結論を導き出すことはできません。これらのトピックについてさらに情報を提供してもらえますか?
よろしくお願いいたします。
ドミトリ
こんにちは、ドミトリさん。
F フルオロシリコーン と改良されたメディア耐性ゲルの両方を使用した NXP IPS のメディア互換性を扱った弊社の AN3728 を 詳しく見ることをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
トーマス