天候の影響を受ける圧力センサを探しています。NXP は製造していますか?
私は 2 ストローク エンジンのニードル バルブを通じて流量圧力を読み取り、天候の影響を調整して流量を調整したいと考えています。
半導体製造に使用されている Sunx モジュールがいくつかあることは知っていますが、その方法は取りたくありません。
こんにちは、ケビン。
弊社のセンサは乾燥した清浄な空気の条件での使用のみが保証されており、特に水中で動作するセンサはございません。ただし、特殊な技術 (空気柱) を使用すれば、この圧力を測定することは可能です。
アプリケーションノート:圧力センサのメディア互換性では、さまざまなメディアおよび空気柱技術でこの圧力センサに対して実行されたいくつかのテストの詳細が説明されています。
ダリオ
デビッド、
水と互換性のある圧力センサーを搭載していますか?私は
透析装置を設置し、水圧を調整する必要があります。
センサは水が浸入しても耐えられる必要があり、出力も
マイクロプレッサー用。
ありがとうございます
ケビン
こんにちは、ケビン。
すべてが順調であることを願っています。
天候の影響を受けるというのはどういう意味ですか?
最初のオプションとして、 MPL3115A2デバイスをお勧めします。
MPL3115A2 は、I2C デジタル インターフェースを備えた絶対圧力センサーです。補正された圧力出力は、セクション8.1.3に記載されている式を使用して高度に変換できます。「圧力/高度」はメートル単位で提供されます。
したがって、このデバイスは高精度の高度測定と気圧測定に使用できます。
この情報が役に立つかどうかお知らせください。
よろしくお願いいたします。
デビッド