こんにちは。学習に mpc5748g を使用しています。現在、LM75BD を i2c で操作しようとしていますが、モジュール クロックの選択方法がわかりません。アドバイスをお願いします。
Hello
S32 を使って mpc5748g を勉強しているのですが、uncensorpassword が必要です。しかし、これを取得する方法がわかりません。また、GDB でパスワードを入力する方法もわかりません。詳しく教えてください。ありがとうございます。
こんにちは、
アドレス指定に関しては、I2C バス上の LM75B スレーブ アドレスは、デバイス アドレス ピン A2、A1、および A0 に適用されるロジックによって部分的に定義されます。これらは通常、ロジック 0 の場合は GND に、ロジック 1 の場合は VCC に接続されます。
したがって、A0-A2 ピンの構成に基づいて、アドレスは次のように構成されます。
レジスタの書き込みと読み取りの完全なプロトコルは、 データシート の 7.10 章に記載されています。
他にご質問がございましたらお知らせください。
よろしくお願いいたします。
デビッド