该传感器仅用于感知压力,但偶尔会暴露在较小的真空压力下。这会影响压力读数的准确性吗?在传感器损坏或超出规格之前,真空度能达到多少?
你好,拉里、
部件内部的微机电系统不是为处理真空而设计的。即使负压很小或存在的时间很短,部件也会受到损坏,也许还不至于失去作用,但会逐渐停止正常工作。
由于这是一款一次性设备,可以选择将其暴露在真空中,但不幸的是,我们还没有确定它在损坏之前能抵抗负压多长时间。
达里奥
达里奥
客户并不想测量真空度,只是想知道如果 P1 短时间暴露在真空中,是否会损坏零件。
你是说 P1 < P2 应该在任何时间和持续时间内入侵设备吗?
Larry
嗨,拉里、
只要端口一的压力大于端口二的压力(P1>P2),MPX2300DT1就不会损坏。
该设备的背面被称为 P2(芯片裸露的地方)。这是设备通常暴露在环境中的一面。P1 被称为设备的正面。P1 为正压。P1 始终大于或等于 P2。如果这一条件被破坏,传感器的完整性就会受到影响,因此不建议对主端口施加真空。如果您想测量负压,我们还有其他一些可以处理负压的传感器,例如:MPXx5004、MPXx5050、MPXV7002 或 MPXV7007DP:MPXx5004、MPXx5050、MPXV7002 或 MPXV7007DP。
此致,
达里奥