你好,我是 IMU 传感器的新手,我正在使用 BRKT-STBC-AGM01 分线板并尝试将我的 MCU 与主板连接。我对针脚连接感到困惑。
首先,我尝试使用 I2C - FXAS21002C 连接陀螺仪传感器,之后我将连接 FXOS8700C。
我用于陀螺仪的引脚连接
传感器引脚 MCU 引脚
VDDIO VDD
VDD VDD
SCL SCL
SDA SDA
GND GND
关于针脚连接,我还漏掉了什么吗?我还没有使用过中断针。我想在运行模式下操作传感器。
请指导我
嗨,阿克谢、
请参见下面的原理图和引脚分配图。
因此,您需要将以下引脚连接到 MCU:
SCL1 - J3.4
SDA1 - J3.5
VDD_21002 - J3.7
VDDIO_21002 - J3.9
GND - J4.5
RST_21002 - J4.7 - 如果 MCU 不使用,则连接至 VDDIO_21002
请注意,由于 SA0_MISO 引脚与 GND 连接,因此默认的 7 位 I2C 从站地址为 0x20。
您可能会发现我在这里提供的简单裸机示例项目也很有用。
希望对你有所帮助。
顺祝商祺!
托马斯