675664_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

675664_ja-JP

675664_ja-JP

水道用圧力センサ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

センサに直接加えられた水の圧力を測定できる圧力センサを探しています。

測定したい圧力は最大絶対圧力 2bar または差圧 1bar です。実際に必要なのは 1 つのポートだけです。

ただし、内径が約5〜6mmのシリコンチューブに適合する必要があります。ただし、それほど重大なことではありません。

よろしくお願いします

圧力センサRe: Pressure sensor for water<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとう。これらのアプリケーションノートを読んでみます Smiley Happy

Re: Pressure sensor for water<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、モーテン。

当社のセンサは、ゲルを損傷し、センサの仕様外となる可能性があるため、いかなる種類の液体物質や腐食性ガスとも直接接触することは推奨しません。

しかし、当社の製品は洗濯機アプリケーションで使用されているため、ジェルが湿気の多い環境にさらされることになります。これらのアプリケーションでは、デバイスは測定チューブの上部に配置されているため、閉じ込められた空気柱をセンサーまで押し上げる水を通じて水位が間接的に測定されます。次のアプリケーションノートに示されているように、センサーは水と直接接触せず、空気柱によって分離されています。

http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1950.pdf

AN1950: 水位監視

AN1516: 圧力センサを使用した液面制御

AN3728: IPS PRT圧力センサーのメディア互換性

当社のセンサには差動、ゲージ、絶対構成があり、最大 1 bar に対応できるセンサはMPXx2200またはMPXx2202 です。

お役に立てれば幸いです!

ダリオ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:27 AM
更新者: