663065_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

663065_ja-JP

663065_ja-JP

MP3V5050V を 3 ボルトのボタン電池で動作させる場合、電池電圧が低下すると圧力測定の出力電圧は変化/低下しますか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

1) MP3V5050V を 3 ボルトのボタン電池で動作させる場合、電池電圧が低下すると圧力測定の出力電圧は変化/低下しますか?

 

2) MP3V5050V への供給電圧用に回路内で電圧レギュレータを使用する必要がありますか?

コイン電池の電力を節約しようとしているので、電力効率は重要です。正しく構成されたスイッチング レギュレータは、最終的には電源が落ちてしまうリニア レギュレータよりも、消耗したバッテリーからより多くのエネルギーを抽出できる可能性が高いことがわかっています。スイッチング・レギュレータから発生するノイズが圧力測定に影響するかどうかはわかりません。

3) MP3V5050Vはスイッチングノイズに対してどの程度敏感ですか?

4) 適切なスイッチング レギュレータまたはリニア レギュレータを推奨していただけますか?ありがとう。

 

よろしくお願いいたします。

 

フィル・モレロ

電子技術者

サスペンデッドアニメーション株式会社

Re: If the MP3V5050V is operated on a 3 Volt button cell/battery, will the output voltage for the pressure measurement change/decrease as the battery voltage decreases? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、フィル。

センサ出力は供給電圧に比例するため、供給電圧の変動はセンサ出力にも比例して現れます。ただし、バッテリー電圧が低下しても動作を継続しますが、データシートに記載されている精度と直線性の仕様は、電源電圧が 2.7V を下回ると変化します (デバイスを異なる範囲で動作させると、追加のエラーが発生する可能性があります)。


MP3V5050V は、バッテリーとセンサの間に電圧レギュレータを必要とせずに使用できますが、センサの比率特性がアプリケーションに影響を与えないかどうかを考慮する必要があります。


ノイズの観点から言えば、比較的ノイズの多いスイッチング電源よりもリニア レギュレータを使用する方が望ましいですが、効率が重要な要素の 1 つであるため、ノイズを低減するために適切なデカップリングを試みることだけは、スイッチング レギュレータの使用を強くお勧めします。この目的には、0.33 µF ~ 1.0 µF のセラミック コンデンサを 0.01 µF のセラミック コンデンサと並列に接続するとうまく機能します。

追加のフィルタリングが必要な場合は、カットオフ周波数 (650 Hz を推奨) を持つローパス RC フィルタを使用できます。750 オームの直列インピーダンスはほとんどの A/D コンバーターにとって十分に低いため、750 オームの抵抗器と 0.33 µF のコンデンサーを使用すると最良の結果が得られることが判明しました。


スイッチング レギュレータまたはリニア レギュレータに関する推奨事項はありません。


すてきな一日を、
ホセ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 12:36 PM
更新者: