648515_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

648515_ja-JP

648515_ja-JP

センサタイプ MPXH6300A<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

センサータイプ MPXH6300A には、より媒体耐性のあるゲルのオプションはありますか?現在のデバイスにはフロロシリコーンタイプのゲルが使用されています

圧力センサRe: sensor type MPXH6300A <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

トーマスさん、「受け取ったままの」状態では、同じリールに曇ったゲルと透明なゲルが混在しています...曇った外観はパフォーマンスに影響しますか、それともこれは許容できる状態ですか?

pastedImage_1.png

Re: sensor type MPXH6300A <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、フィル。

いいえ、ありません。メディア耐性ゲルを備えたシリーズは、 MPXHZ6250AおよびMPXHZ6400Aシリーズのみです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 06:32 AM
Updated by: